Schmalz

Elektronikfertigung: ESD-sicher und abdruckarm greifen

Sensible Elektronik perfekt bewegt – mit dem neuen Sauggreifermaterial HT1-ESD von Schmalz. Der Werkstoff löst gleich mehrere kritische Probleme der Elektronikfertigung gleichzeitig: Er hinterlässt kaum Abdrücke auf Bauteilen, schützt zuverlässig vor elektrostatischen Entladungen (ESD) und hält Temperaturen bis 170 Grad Celsius stand.

Sichere Handhabung sensibler Elektronik: Der neue Sauggreifer aus dem Material HT1-ESD bewegt Leiterplatten abdruckarm und schützt zuverlässig vor elektrostatischen Entladungen.

Ein winziger Fingerabdruck auf einem Halbleiter-Wafer, eine kaum merkliche elektrostatische Entladung, Leitruß, der Partikel freisetzen kann. Die Folge: kostspielige Fehlproduktion oder Kontaminationen. Bisher mussten Hersteller Kompromisse eingehen. Schmalz vereint jetzt alle Anforderungen im neuen Sauggreifermaterial HT1-ESD.

Das Hochleistungsmaterial kombiniert die Eigenschaften der beiden bereits bewährten Werkstoffe HT1 und NBR-ESD. Die HT1-Komponente sorgt für eine abdruckarme Handhabung, da sie nur minimale chemische Rückstände auf Bauteilen hinterlässt. Gleichzeitig widersteht sie Hitze bis 170 Grad Celsius, ohne ihre mechanischen oder chemischen Eigenschaften zu verlieren. Die hohe Ozonbeständigkeit und Verschleißfestigkeit verlängern die Lebensdauer der Sauggreifer erheblich. Risse oder Materialdegradation treten nicht auf, wodurch die Betriebssicherheit gewährleistet wird.

Ohne kritische Zusatzstoffe

Schmalz verbessert den Nutzen für Anwender durch die Materialzusammensetzung: Das Sauggreifermaterial HT1-ESD kommt dank NBR-ESD ohne externe Beschichtungen und Leitruß aus. Diese leitfähigen Zusatzstoffe können sich bei Abnutzung ablösen, den ESD-Schutz beeinträchtigen, den Prozess kontaminieren und zu Ertragsverlusten führen. Elektronikfertiger profitieren dank des neuen Materials HT1-ESD von sauberen Oberflächen, die den Ausschuss deutlich reduzieren. Wartungs- und Stillstandszeiten sinken, die Maschinenverfügbarkeit steigt.

Die Sauggreifer aus dem Material HT1-ESD eignen sich dank minimierter Abdrücke und maximiertem ESD-Schutz für unterschiedliche Anwendungen in der Elektronikfertigung: von Haushaltsgeräten über Verbraucherelektronik bis zur Halbleiterherstellung und Endmontage. Um allen Werkstücken gerecht zu werden, bietet Schmalz die Sauggreifer in unterschiedlichen Bauformen an.

Wafer-Handling mit System: Sauger aus dem Material HT1-ESD schützen vor elektrostatischen Entladungen und sichern die Oberflächenqualität sensibler Elektronikbauteile.

Pressekontakt

Für Rückfragen steht Ihnen das Schmalz Presseteam gerne zur Verfügung.

schmalz@schmalz.at

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

Die aufgerufene URL befindet sich nicht im richtigen Sprach-Land-Kontext

Der auf Basis Ihres Benutzerkontos ermittelte Shopkanal entspricht nicht dem Kanal der aufgerufenen URL. Um Preise zu sehen oder bestellen zu können, wechseln Sie bitte in Ihren nutzerspezifischen Kanal.

0 Produkte erfolgreich in den Warenkorb gelegt

Zum Warenkorb

Schmalz Select – Vorzugsprogramm für Vakuumtechnik

Alles da. Alles passt. Alles klar.

Mit dem Select Portfolio setzen Sie auf bewährte Standardprodukte, die sofort und weltweit verfügbar sind und sich optimal kombinieren lassen. Schluss mit langen Lieferzeiten und Unsicherheit bei der Produktauswahl. Finden Sie genau die Komponenten, die Sie brauchen – schnell, unkompliziert, weltweit verfügbar.