Schmalz

Production électronique : protection ESD laissant peu de marques

Manipulation parfaite des composants électroniques sensibles grâce au nouveau matériau pour ventouses HT1-ESD de Schmalz. Ce matériau résout plusieurs problèmes critiques dans la production électronique : il ne laisse pratiquement aucune trace sur les composants, protège efficacement contre les décharges électrostatiques (ESD) et résiste à des températures pouvant atteindre 170 °C.

La nouvelle ventouse en matériau HT1-ESD assure une manipulation sécurisée des composants électroniques sensibles, déplaçant les circuits imprimés sans laisser de traces et offrant une protection fiable contre les décharges électrostatiques.

Une minuscule empreinte digitale sur une plaquette de semi-conducteur, une décharge électrostatique à peine perceptible, de la suie conductrice susceptible de libérer des particules. Résultat : des erreurs de production coûteuses ou une contamination. Jusqu'à présent, les fabricants devaient faire des compromis. Schmalz combine désormais toutes les exigences dans le nouveau  matériau de ventouse HT1-ESD.

Ce matériel de haute performance intègre les caractéristiques des matériaux HT1 et NBR-ESD, qui ont déjà montré leur efficacité. Le composant HT1 garantit un faible marquage lors de la manipulation, car il ne laisse que des résidus chimiques minimes sur les composants. En même temps, il résiste à des températures allant jusqu'à 170 degrés Celsius sans perdre ses propriétés mécaniques ou chimiques. La haute résistance à l'ozone et à l'usure prolonge considérablement la durée de vie des ventouses. Il n'y a pas de fissures ni de dégradation du matériel, ce qui garantit la sécurité opérationnelle.

Sans additifs critiques

Schmalz améliore l’expérience utilisateur grâce à une composition de matériau optimisée. Le matériau HT1-ESD, à base de NBR-ESD, ne nécessite ni revêtement externe ni ajout de noir de carbone conducteur. Contrairement aux additifs conducteurs classiques, susceptibles de se détacher avec l’usure, cette solution garantit une protection ESD durable sans risque de contamination du process ni de pertes de production.

Les fabricants de composants électroniques bénéficient ainsi de surfaces propres, d’une réduction significative des rebuts, d’une maintenance allégée et de temps d’arrêt réduits, tout en améliorant la disponibilité globale des machines.

Grâce à la minimisation des empreintes et à la maximisation de la protection ESD, les ventouses en matière HT1-ESD conviennent à diverses applications dans la production électronique : des appareils ménagers et de l'électronique grand public à la production de semi-conducteurs et à l'assemblage final. Schmalz propose les ventouses dans différentes formes pour s'adapter à toutes les pièces.

Les ventouses en matière HT1-ESD assurent une protection efficace contre les décharges électrostatiques et préservent la qualité de la surface des composants électroniques sensibles lors de la manipulation systématique des cartes électroniques.

Contact presse

L'équipe de presse de Schmalz se tient à votre disposition pour toute question.

presse@schmalz.de

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

L'URL à laquelle vous essayez d'accéder n'est pas dans la bonne langue ou le bon contexte national.

Le canal du magasin associé à votre compte ne correspond pas au canal de l'URL demandée. Pour consulter les prix ou passer une commande, veuillez passer au canal qui vous est propre.

Produit ajouté avec succès au panier

Aller au panier

Schmalz Select - Gamme de produits privilégiée pour la technologie du vide

Disponible. Prêt. Clair.

Avec Schmalz Select, vous bénéficiez de produits standards fiables, immédiatement disponibles à l’échelle mondiale et parfaitement compatibles entre eux. Fini les délais de livraison longs et les incertitudes dans le choix des produits. Trouvez exactement les composants dont vous avez besoin — rapidement, simplement et partout dans le monde.