Schmalz

Prodotto elettronico: Sicuro e non lascia impronte

Perfetta manipolazione delle elettroniche sensibili - con il nuovo materiale della ventosa HT1-ESD di Schmalz. Il materiale scarica contemporaneamente diversi problemi critici nella produzione di elettronica: non lascia quasi nessuna traccia sui componenti, protegge in modo affidabile dalle scariche elettrostatiche (ESD) e resiste a temperature fino a 170 gradi Celsius.

Handling sicuro di elettronica sensibile: La nuova ventosa in materiale HT1-ESD sposta i circuiti stampati non lasciando impronte e protegge in modo affidabile dalle scariche elettrostatiche (ESD).

Una piccola impronta digitale su un wafer di semiconduttori, una scarica elettrostatica appena percettibile, una fuliggine conduttiva che può distaccare particelle. Il risultato: costosi errori di produzione o contaminazione. Finora la produzione ha dovuto scendere a compromessi. Schmalz ora combina tutte le esigenze nel nuovo materiale della ventosa HT1-ESD.

Il materiale ad alte prestazioni combina le proprietà dei due materiali già collaudati HT1 e NBR-ESD. Il componente HT1 garantisce di non lasciare impronte durante l'handling, poiché lascia solo minimi residui chimici sui componenti. Allo stesso tempo, resiste al calore fino a 170 gradi Celsius senza perdere le sue proprietà meccaniche o chimiche. L'elevata resistenza all'ozono e all'usura prolunga notevolmente la durata delle ventose. Non si verificano crepe o degrado del materiale, garantendo la sicurezza del funzionamento.

Senza additivi critici

Schmalz migliora i vantaggi per gli utenti grazie alla composizione del materiale: grazie all'NBR-ESD, il materiale della ventosa HT1-ESD non richiede rivestimenti esterni e nerofumo conduttivo, additivi conduttivi che possono staccarsi con l'usura, compromettere la protezione ESD, contaminare il processo e causare perdite di rendimento. Grazie al nuovo materiale HT1-ESD, le produzioni di elettronica beneficiano di superfici pulite che riducono significativamente gli scarti. La manutenzione e i tempi di inattività si riducono e la disponibilità dei macchinari aumenta.

Grazie alla riduzione al minimo delle impronte e alla massima protezione ESD, le ventose in materiale HT1-ESD sono adatte a diverse applicazioni nella produzione di elettronica: dagli elettrodomestici all'elettronica di consumo, dalla produzione di semiconduttori all'assemblaggio finale. Schmalz offre ventose di forme diverse per adattarsi a tutti i pezzi.

Manipolazione sistematica dei wafer: le ventose in materiale della ventosa HT1-ESD proteggono dalle scariche elettrostatiche (ESD) e garantiscono la qualità della superficie dei componenti elettronici sensibili.

Contatto con la stampa

Il team stampa di Schmalz sarà lieto di rispondere alle vostre domande.

presse@schmalz.de

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

L'URL a cui si sta cercando di accedere non è nella lingua o nel contesto nazionale corretto.

Il canale del negozio associato al vostro account non corrisponde al canale dell'URL richiesto. Per visualizzare i prezzi o effettuare un ordine, passare al canale specifico dell'utente.

0 prodotti aggiunti con successo al carrello

Vai al carrello

Schmalz Select - Gamma di prodotti preferiti per la tecnologia del vuoto

Tutto disponibile. Tutto pronto. Tutto chiaro.

Con il portafoglio Select, potete contare su prodotti standard collaudati, immediatamente e globalmente disponibili e combinabili in modo ottimale. Niente più tempi di consegna lunghi e incertezze nella scelta dei prodotti. Trovate esattamente i componenti di cui avete bisogno, in modo rapido, semplice e disponibile in tutto il mondo.