Schmalz

Elektronik ürün üretimi: ESD-güvenli ve minimal iz

Schmalz'ın yeni vantuz malzemesi HT1-ESD ile hassas elektronikler mükemmel şekilde taşınır. Malzeme, elektronik üretimindeki birçok kritik sorunu aynı anda serbest bırakıyor: Komponentler üzerinde neredeyse hiç iz bırakmıyor, elektrostatik deşarja (ESD) karşı güvenilir bir şekilde koruyor ve 170 santigrat dereceye kadar sıcaklıklara dayanıyor.

Hassas elektronik cihazların güvenli taşıma: HT1-ESD malzemeden yapılmış yeni vantuz, baskılı devre kartlarını az iz bırakarak taşır ve elektrostatik deşarja karşı güvenilir bir şekilde korur.

Yarı iletken bir wafer üzerindeki küçük bir parmak izi, zar zor fark edilen bir elektrostatik deşarj, parçacıkları serbest bırakabilmek için iletken kurum. Sonuç: maliyetli ürün hataları veya kontaminasyon. Şimdiye kadar imalatçılar taviz vermek zorundaydı. Schmalz şimdi tüm gereksinimleri yeni vantuz malzemesi HT1-ESD'de birleştiriyor.

Yüksek performanslı malzeme, kendini kanıtlamış iki malzeme olan HT1 ve NBR-ESD'nin özelliklerini bir araya getirmektedir. HT1 bileşeni, bileşenler üzerinde yalnızca minimum kimyasal kalıntı bıraktığından, taşıma sırasında az iz bırakmanın emin olmasını sağlar. Aynı zamanda, mekanik veya kimyasal özelliklerini kaybetmeden 170 santigrat dereceye kadar ısıya dayanır. Yüksek ozon direnci ve aşınmaya dayanıklılık, vantuzların hizmet ömrünü önemli ölçüde uzatır. Çatlaklar veya malzeme bozulması meydana gelmez, bu da operasyonel güvenliği emin olmak sağlar.

Kritik katkı maddeleri olmadan

Schmalz, malzeme bileşimi sayesinde kullanıcılar için faydaları artırıyor: NBR-ESD sayesinde, HT1-ESD vantuz malzemesi dış kaplamalar ve iletken karbon siyahı gerektirmez. Bu iletken katkı maddeleri aşınma ile ayrılabilir, ESD koruması bozabilir, işlemi kirletebilir ve verim kayıplarına yol açabilir. Yeni HT1-ESD malzeme sayesinde elektronik imalatçıları, atıkları önemli ölçüde azaltan temiz yüzeylerden faydalanmaktadır. Bakım ve duruş süreleri azalır ve makine kullanılabilirliği artar.

Minimum baskı ve maksimum ESD koruması sayesinde, HT1-ESD malzemeden yapılmış vantuzlar elektronik üretimindeki çeşitli uygulamalar için uygundur: ev aletleri ve tüketici elektroniğinden yarı iletken üretimi ve son montaja kadar. Schmalz, vantuzları tüm iş parçalarına uyacak şekilde farklı şekillerde sunmaktadır.

Sistematik wafer taşıma: HT1-ESD malzemeden yapılmış vantuzlar elektrostatik deşarj (ESD) karşı koruma sağlar ve hassas elektronik bileşenlerin yüzey kalitesinin emin olmasını sağlar.

Basın iletişim

Schmalz basın ekibi sorularınızı yanıtlamaktan mutluluk duyacaktır.

schmalz@schmalz.com.tr

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

Erişmeye çalıştığınız URL doğru dil veya ülke bağlamında değil.

Hesabınızla ilişkili mağaza kanalı, istenen URL'nin kanalıyla eşleşmiyor. Fiyatları görüntülemek veya sipariş vermek için lütfen kullanıcıya özel kanalınıza geçin.

0 ürünler sepete başarıyla eklendi

Alışveriş sepetine git

Schmalz Select - Vakum Teknolojisi için Tercih Edilen Ürün Yelpazesi

Hepsi mevcut. Hepsi hazır. Hepsi temiz.

Select portföyü ile, hemen ve tüm dünyada mevcut olan ve optimum şekilde birleştirilebilen kanıtlanmış standart ürünlere güvenebilirsiniz. Artık uzun teslimat süreleri ve ürün seçerken belirsizlik yok. Tam olarak ihtiyacınız olan bileşenleri bulun - hızlı, karmaşık olmayan ve dünya çapında mevcut.