Schmalz

Productie van elektronica: ESD-veilig en geen afdruk

Perfecte handling van gevoelige elektronica - met het nieuwe zuigermateriaal HT1-ESD van Schmalz. Het materiaal lost verschillende kritieke problemen in de elektronicaproductie tegelijk op: het laat nauwelijks sporen achter op componenten, beschermt betrouwbaar tegen elektrostatische ontlading (ESD) en is bestand tegen temperaturen tot 170 graden Celsius.

Veilige handling van gevoelige elektronica: De nieuwe zuiger van HT1-ESD materiaal verplaatst geleidingsplaten zonder afdruk en beschermt betrouwbaar tegen elektrostatische ontlading (ESD).

Een minuscule vingerafdruk op een halfgeleider wafer, een nauwelijks merkbare elektrostatische ontlading, geleidend roet dat deeltjes kan lossen. Het resultaat: kostbare productiefouten of vervuiling. Tot nu toe moesten fabrikanten compromissen sluiten. Schmalz combineert nu alle voorschriften in het nieuwe zuigermateriaal HT1-ESD.

Het hoogwaardige materiaal combineert de eigenschappen van de twee reeds beproefde materialen HT1 en NBR-ESD. De HT1-component verzekert dat het geen afdruk achterlaat bij handling, omdat het slechts minimale chemische resten achterlaat op componenten. Tegelijkertijd is het bestand tegen hitte tot 170 graden Celsius zonder zijn mechanische of chemische eigenschappen te verliezen. De hoge ozonbestendigheid en slijtvastheid verlengen de levensduur van de zuigers aanzienlijk. Er treden geen scheuren of materiaaldegradatie op, wat de operationele veiligheid verzekert.

Zonder kritische toevoegingen

Schmalz verbetert de voordelen voor gebruikers door de samenstelling van het materiaal: dankzij NBR-ESD heeft het HT1-ESD zuigermermateriaal geen externe coatings en geleidende roet nodig. Deze geleidende additieven kunnen loslaten bij slijtage, afbreuk doen aan de ESD-bescherming, het proces verontreinigen en leiden tot rendementsverlies. Dankzij het nieuwe HT1-ESD materiaal profiteren fabrikanten van elektronica van schone oppervlakken die de hoeveelheid afval aanzienlijk verminderen. Onderhoud en stilstandtijden worden verkort en de machine is beter leverbaar.

Dankzij minimale indrukken en maximale ESD-bescherming zijn de zuignappen van HT1-ESD-materiaal geschikt voor verschillende applicaties in de elektronicaproductie: van huishoudelijke apparaten en consumentenelektronica tot de productie van halfgeleiders en eindproducten. Schmalz biedt de zuignappen in verschillende bouwvormen voor alle werkstukken.

Systematische handling van wafers: zuignappen van het materiaal HT1-ESD beschermen tegen elektrostatische ontlading en verzekeren de oppervlaktekwaliteit van gevoelige elektronische componenten.

Perscontact

Het Schmalz-persteam beantwoordt graag al uw vragen.

presse@schmalz.de

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

De URL die u probeert te openen is niet in de juiste taal of landcontext.

Het winkelkanaal dat is gekoppeld aan uw account komt niet overeen met het kanaal van de gevraagde URL. Om prijzen te bekijken of een bestelling te plaatsen, schakelt u over naar uw gebruikersspecifieke kanaal.

0 producten succesvol toegevoegd aan winkelwagen

Naar winkelwagen

Schmalz Select - Preferent productaanbod voor vacuümtechniek

Alles leverbaar. Allemaal klaar. Alles veilig.

Met het Select-assortiment kunt u vertrouwen op bewezen standaardproducten die onmiddellijk en wereldwijd leverbaar zijn en optimaal gecombineerd kunnen worden. Geen lange levertijden en onzekerheid meer bij het kiezen van producten. Vind precies de componenten die u nodig hebt - snel, ongecompliceerd en wereldwijd leverbaar.