Schmalz

Produkcja elektroniki: zabezpieczona przed wyładowaniami elektrostatycznymi i pozostawiająca niewiele śladów

Perfekcyjna obsługa wrażliwej elektroniki - dzięki nowemu materiałowi ssawki HT1-ESD firmy Schmalz. Materiał ten rozwiązuje jednocześnie kilka krytycznych problemów związanych z produkcją elektroniki: nie pozostawia prawie żadnych śladów na komponentach, niezawodnie chroni przed wyładowaniami elektrostatycznymi (ESD) i wytrzymuje temperatury do 170 stopni Celsjusza.

Bezpieczna obsługa wrażliwej elektroniki: nowa przyssawka wykonana z materiału HT1-ESD przenosi płytki drukowane, pozostawiając niewiele śladów i niezawodnie chroniąc przed wyładowaniami elektrostatycznymi.

Niewielki odcisk palca na płytce półprzewodnikowej, ledwo zauważalne wyładowanie elektrostatyczne, przewodząca sadza, która może uwalniać cząsteczki. Skutek: kosztowne błędy produkcyjne lub zanieczyszczenia. Do tej pory producenci musieli godzić się na kompromisy. Firma Schmalz łączy teraz wszystkie wymagania w nowym materiale przyssawek HT1-ESD.

Ten wysokowydajny materiał łączy w sobie właściwości dwóch sprawdzonych już materiałów HT1 i NBR-ESD. Komponent HT1 zapewnia minimalne pozostawianie śladów podczas obsługi, ponieważ pozostawia jedynie minimalne pozostałości chemiczne na komponentach. Jednocześnie wytrzymuje temperaturę do 170 stopni Celsjusza bez utraty właściwości mechanicznych lub chemicznych. Wysoka odporność na ozon i zużycie znacznie wydłuża żywotność przyssawek. Nie występują pęknięcia ani degradacja materiału, co zapewnia bezpieczeństwo eksploatacji.

Bez krytycznych dodatków

Firma Schmalz zwiększa korzyści dla użytkowników dzięki składowi materiału: dzięki zastosowaniu materiału NBR-ESD, materiał ssawki HT1-ESD nie wymaga stosowania zewnętrznych powłok i przewodzącej sadzy. Te przewodzące dodatki mogą odrywać się wraz ze zużyciem, osłabiać ochronę przed wyładowaniami elektrostatycznymi, zanieczyszczać proces i prowadzić do strat wydajności. Dzięki nowemu materiałowi HT1-ESD producenci elektroniki zyskują czyste powierzchnie, które znacznie ograniczają ilość odpadów. Zmniejsza się liczba konserwacji i przestojów, a dostępność maszyn wzrasta.

Dzięki zminimalizowanym odciskom i zmaksymalizowanej ochronie przed wyładowaniami elektrostatycznymi, przyssawki wykonane z materiału HT1-ESD nadają się do różnych aplikacji w produkcji elektroniki: od urządzeń gospodarstwa domowego i elektroniki użytkowej po półprzewodniki i montaż końcowy. Firma Schmalz oferuje przyssawki w różnych kształtach dostosowanych do wszystkich elementów obrabianych.

Systematyczna obsługa płytek: przyssawki wykonane z materiału HT1-ESD chronią przed wyładowaniami elektrostatycznymi (ESD) i zapewniają wysoką jakość powierzchni wrażliwych elementów elektronicznych.

Kontakt dla prasy

Zespół prasowy firmy Schmalz z przyjemnością odpowie na wszelkie pytania.

schmalz@schmalz.pl

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

Adres URL, do którego próbujesz uzyskać dostęp, nie jest we właściwym języku lub kontekście kraju.

Kanał sklepu powiązany z Twoim kontem nie jest zgodny z kanałem żądanego adresu URL. Aby wyświetlić ceny lub złożyć zamówienie, przełącz się na kanał specyficzny dla użytkownika.

Produkt pomyślnie dodany do koszyka

Przejdź do koszyka

Schmalz Select - Preferowana gama produktów dla techniki podciśnieniowej

Wszystko dostępne. Wszystko ustawione. Wszystko jasne.

Dzięki portfolio Select można polegać na sprawdzonych, standardowych produktach, które są dostępne natychmiast i na całym świecie oraz mogą być optymalnie łączone. Koniec z długim czasem dostawy i niepewnością przy wyborze produktów. Znajdź dokładnie te części składowe, których potrzebujesz - szybko, nieskomplikowanie i dostępne na całym świecie.