Schmalz

Producción electrónica: ESD segura y casi sin huellas

Perfecta handling de electrónica sensible - con el nuevo material de ventosa HT1-ESD de Schmalz. El material suelta al mismo tiempo varios problemas críticos en la producción electrónica: apenas deja marcas en los componentes, protege de forma fiable contra descargas electrostáticas (ESD) y resiste temperaturas de hasta 170 grados centígrados.

Manipulación segura de componentes electrónicos sensibles: La nueva ventosa de material HT1-ESD desplaza los circuitos impresos dejando casi sin huellas y protege de forma fiable contra descargas electrostáticas.

Una huella diminuta en una oblea de semiconductores, una descarga electrostática apenas perceptible, hollín conductor que puede soltar partículas. El resultado: costosos errores de producción o contaminación. Hasta ahora, los fabricantes tenían que hacer concesiones. Ahora, Schmalz reúne todas las exigencias en el nuevo material de ventosa HT1-ESD.

Este material de alto rendimiento combina las propiedades de los dos materiales ya probados HT1 y NBR-ESD. El componente HT1 garantiza casi sin huellas al handling, ya que sólo deja residuos químicos mínimos en los componentes. Al mismo tiempo, soporta el calor hasta 170 grados Celsius sin perder sus propiedades mecánicas o químicas. La elevada resistencia al ozono y al desgaste prolonga considerablemente la vida útil de las ventosas. No se producen grietas ni se degrada el material, lo que garantiza la seguridad de funcionamiento.

Sin aditivos críticos

Schmalz mejora las ventajas para el usuario gracias a la composición del material: gracias al NBR-ESD, el material de ventosa HT1-ESD no requiere recubrimientos externos ni negro de humo conductor.Estos aditivos conductores pueden desprenderse con el desgaste, perjudicar la protección ESD, contaminar el proceso y provocar pérdidas de rendimiento. Gracias al nuevo material HT1-ESD, los fabricantes de electrónica se benefician de superficies limpias que reducen considerablemente los residuos. Se reducen los tiempos de mantenimiento y parada y aumenta la disponibilidad de las máquinas.

Gracias a la minimización de las impresiones y la maximización de la protección ESD, las ventosas de material HT1-ESD son adecuadas para diversas aplicaciones en la producción electrónica: desde electrodomésticos y electrónica de consumo hasta la producción de semiconductores y el montaje final. Schmalz ofrece las ventosas en diferentes formas para adaptarse a todas las piezas de trabajo.

Manipulación sistemática de obleas: las ventosas fabricadas con el material HT1-ESD protegen contra las descargas electrostáticas y garantizan la calidad de la superficie de los componentes electrónicos sensibles.

Contacto con la prensa

El equipo de prensa de Schmalz estará encantado de responder a sus preguntas.

presse@schmalz.de

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

La URL a la que intenta acceder no está en el idioma o contexto de país correctos.

El canal de la tienda asociado a su cuenta no coincide con el canal de la URL solicitada. Para ver los precios o realizar un pedido, por favor, cambie a su canal específico de usuario.

0 productos añadidos correctamente a la cesta de la compra

Ir a la cesta