Schmalz

Manuelle Handhabung • Logistik • Kartonagen • Vakuum-Schlauchheber JumboFlex

Vakuum-Schlauchheber JumboFlex hilft Kartons schnell und flexibel umzusetzen

Im Wareneingang von Kartonagen muss aufgrund von Hygienevorschriften der Pharmaindustrie jede Holzpalette durch eine Kunststoffpalette ausgetauscht werden. Dazu mussten in der Vergangenheit 2 Personen eingesetzt werden, die, die bis zu 25 kg schweren Kartons umsetzten. Arbeitserleichterung sollte durch den Einbau einer Hebehilfe erzielt werden. Besondere Anforderungen waren die beengten Platzverhältnisse und die geringe Raumhöhe im Wareneingang.

Der Vakuum-Schlauchheber JumboFlex ist ideal für niedrige Räume. Der Halte- und Hebevorgang wird dabei ausschließlich über das Medium Vakuum realisiert. Durch geringes Eigengewicht der Hebelösung und eine kompakte Bauform ist er auch bei beengten Platzverhältnissen einsetzbar. Die rationelle Verschiebung der Kartons efolgt lediglich durch eine Person und reduziert die Personalkosten um 50 %. Mit einer fix an der Decke verankerten Einschienenbahn kann der Vakuum-Schlauchheber in der vorhandenen Arbeitsfläche optimal ausgenutzt werden

Mehr anzeigen
Produktanfrage

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

Die aufgerufene URL befindet sich nicht im richtigen Sprach-Land-Kontext

Der auf Basis Ihres Benutzerkontos ermittelte Shopkanal entspricht nicht dem Kanal der aufgerufenen URL. Um Preise zu sehen oder bestellen zu können, wechseln Sie bitte in Ihren nutzerspezifischen Kanal.

0 Produkte erfolgreich in den Warenkorb gelegt

Zum Warenkorb