Schmalz

Manipulación manual • Logística • Cartón • Tubos elevadores por vacío JumboFlex

Elevador de tubo de vacío JumboFlex la manipulación rápida y eficiente de cartones

Por motivo de las prescripciones de higiene en la industria farmacéutica, en la entrada de mercancías en cajas de cartón cada palet de madera se debe sustituir por uno de plástico. Para ello, antes había que emplear a 2 personas que se encargaban de mover las cajas de cartón de hasta 25 kg. El montaje de un auxiliar de elevación debía traer un alivio a este trabajo. Entre los problemas a resolver se encontraban las estrechas condiciones de espacio y la reducida altura en la entrada de mercancías.

El elevador de tubo de vacío JumboFlex es ideal para recintos de poca altura. El proceso de sujeción y de elevación se realiza única y exclusivamente con el medio vacío. El bajo peso propio y su compacto diseño permite utilizar la solución de elevación en espacios reducidos. El desplazamiento racional de las cajas de cartón lo realiza una sola persona reduciéndose los costes de personal en un 50 %. Con un monocarril anclado al techo, el elevador de tubo de vacío puede aprovechar óptimamente la superficie de trabajo disponible.

Mostrar más
Consultas de productos

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

La URL a la que intenta acceder no está en el idioma o contexto de país correctos.

El canal de la tienda asociado a su cuenta no coincide con el canal de la URL solicitada. Para ver los precios o realizar un pedido, por favor, cambie a su canal específico de usuario.

0 productos añadidos correctamente a la cesta de la compra

Ir a la cesta