Schmalz

Clamping • Metal / Sheet metal

Vakuum-Aufspannsystem Matrixplatte: Spannen mit Vakuum beim Trennen von kleinen Elektronikbauteilen

Beim Trennen von kleinen Elektronikbauteilen in einem CNC-Bearbeitungszentrum sollen die Bauteile mit Hilfe von Vakuum eingespannt werden, sodass sie nicht beschädigt oder verzogen werden. Hierfür die die Matrixplatte kombiniert mit einer Steel-Plate und einer Spezialfolie geeignet.

Die Anwendung zeigt eine Matrixplatte kombiniert mit einer Steel-Plate und einer Spezialfolie im Einsatz auf einem CNC-Bearbeitungszentrum. Ziel der Bearbeitung ist das Trennen bzw. Bearbeiten kleiner Elektronik-Bauteile. Durch den Einsatz von Vakuum können diese empfindlichenTeile beschädigungs- und verzugsfrei gehalten werden. Schäden, die auf Grund von Schwingungen während der Bearbeitung entstehen, können durch die flächige Spannkraft vermieden werden. Als Vakuum-Erzeugung dient das leistungsstarke Vakuum-Aggregat von Schmalz. Ein breites Leistungsspektrum, serienmäßige Vakuum- und Füllstandsüberwachung, akustische und optische Warneinrichtungen sowie eine hervorragende Flüssigkeitsverträglichkeit machen das Vakuum-Aggregat zum optimalen Produkt beim Einsatz am CNC-Bearbeitungszentrum.

Mehr anzeigen
Produktanfrage

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

Die aufgerufene URL befindet sich nicht im richtigen Sprach-Land-Kontext

Der auf Basis Ihres Benutzerkontos ermittelte Shopkanal entspricht nicht dem Kanal der aufgerufenen URL. Um Preise zu sehen oder bestellen zu können, wechseln Sie bitte in Ihren nutzerspezifischen Kanal.

0 Produkte erfolgreich in den Warenkorb gelegt

Zum Warenkorb

Schmalz Select – Vorzugsprogramm für Vakuumtechnik

Alles da. Alles passt. Alles klar.

Mit dem Select Portfolio setzen Sie auf bewährte Standardprodukte, die sofort und weltweit verfügbar sind und sich optimal kombinieren lassen. Schluss mit langen Lieferzeiten und Unsicherheit bei der Produktauswahl. Finden Sie genau die Komponenten, die Sie brauchen – schnell, unkompliziert, weltweit verfügbar.