Schmalz

Clamping • Metal / Sheet metal • Metal plates • Clamping Solutions for Metal and Plastic Processing

Vacuum Clamping Systems Matrix-Plate Clamping small electronic parts by vacuum during separating

When separating small electronic components in a CNC machining center, the components have to be clamped using a vacuum such that they do not become damaged or distorted. The matrix-plate in combination with a steel plate and a special film is suitable for this.

The application shows a Matrix-Plate in combination with a Steel-Plate and a special foil in use on a CNC machining center. Aim of the process is the separation respectively, the processing of small electronic parts. With the use of vacuum, these sensitive parts can be hold with no damage and deformation. Damages, which can occur due to vibrations during the process, can be avoided by the areal clamping force. The vacuum is generated by the powerful vacuum unit from Schmalz. The vacuum generator is the ideal product for the application on a CNC machining center due to a broad power spectrum, standard vacuum and level monitoring, acoustic and optical warning device as well as an excellent fluid compatibility.

Xem thêm
Product Inquiry

Các công ty Schmalz

Vui lòng chọn công ty Schmalz tại một trong các khu vực sau:

Các khu vực

Khu vực của bạn không có trong danh sách?

Schmalz duy trì một mạng lưới bán hàng quốc tế với các đối tác phân phối tại hơn 80 quốc gia. Vui lòng chọn ngôn ngữ cho trang web quốc tế của chúng tôi.

URL được truy cập không nằm trong bối cảnh ngôn ngữ-quốc gia phù hợp

Kênh cửa hàng được xác định dựa trên tài khoản người dùng của bạn không trùng khớp với kênh của URL đang được truy cập. Để xem giá hoặc đặt hàng, vui lòng chuyển sang kênh dành riêng cho người dùng của bạn.

0 Sản phẩm đã được thêm vào giỏ hàng thành công

Đến giỏ hàng