Schmalz

Kompaktventil LQE von Schmalz: schnell, smart, sicher

Lange Leitung? Das Kompaktventil LQEc/i verkürzt die Ansaug- und Ablegezeit der Werkstücke deutlich: Es ist so klein und leicht, dass es direkt am Greifer verbaut werden kann und das Vakuum bedarfsorientiert in Sekundenbruchteilen zur Verfügung stellt.

Das Kompaktventil LQE garantiert extrem schnelle Evakuierungs- und Belüftungszeiten.

Ein maximaler Durchsatz bei Pick-and-Place-Anwendungen erfordert ein leistungsfähiges Greifkonzept. Die Voraussetzung dafür: extrem kurze Evakuierungs- und Belüftungszeiten. Hier kommen die direktbetätigten 3/2-Wegeventile LQEc/LQEi mit integriertem Vakuum-Schalter von Schmalz ins Spiel. Sie ermöglichen in Systemen mit zentraler Vakuum-Erzeugung die Überwachung und Steuerung des Prozesses dezentral direkt am Greifer. Durch den Aufbau als bistabiles Ventil mit Endlagenfixierung und die zusätzliche Rückschlagklappe wird das Vakuum gehalten und die Prozesssicherheit ist auch bei einem Energieausfall gewährleistet.

Mit einem maximalen Durchfluss von 268 Litern pro Minute lassen sich die Kompaktventile entweder einzeln oder zusammen für den Aufbau mehrerer Vakuum-Kreise einsetzen. In Kombination mit elektrischen Vakuum-Erzeugern wie der Compact-Pump GCPi können Betreiber vollelektrische Systeme aufbauen. Die effektive atmosphärische Belüftung erlaubt es, auch beim Ablegen der Werkstücke vollständig auf teure Druckluft zu verzichten. Optimierte Strömungsquerschnitte machen den Vorgang schnell und zuverlässig. Anschluss und Inbetriebnahme sind rasch erledigt, da Ventil und Schalter in das Gehäuse integriert sind.

LQEi gehört zur Schmalz Connect Serie und ist damit prädestiniert für die digitale Fabrik. Via IO-Link liefert es jederzeit Prozess- und Zustandsdaten – so können Fachkräfte nicht nur die Maschine aus der Ferne und in Echtzeit überwachen, sondern erkennen auch schleichende Veränderungen, bevor es zu einem Ausfall kommt.

Sicher im Prozess: Sollte der Vakuum-Erzeuger ausfallen, macht das LQE dicht und hält so den Unterdruck am Greifer aufrecht.

Pressekontakt

Für Rückfragen steht Ihnen das Schmalz Presseteam gerne zur Verfügung.

presse@schmalz.de

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

Die aufgerufene URL befindet sich nicht im richtigen Sprach-Land-Kontext

Der auf Basis Ihres Benutzerkontos ermittelte Shopkanal entspricht nicht dem Kanal der aufgerufenen URL. Um Preise zu sehen oder bestellen zu können, wechseln Sie bitte in Ihren nutzerspezifischen Kanal.

0 Produkte erfolgreich in den Warenkorb gelegt

Zum Warenkorb