Valvola compatta LQE di Schmalz: veloce, intelligente, sicura
La valvola compatta LQE garantisce tempi di evacuazione e ventilazione estremamente rapidi.
La massima produttività nelle applicazioni pick-and-place esige un concetto di presa ad alte prestazioni. Il prerequisito per questo: tempi di evacuazione e ventilazione estremamente brevi. È qui che entrano in gioco le valvole a 3/2 vie ad azionamento diretto LQEc/LQEi con vacuostato integrato di Schmalz. Nei sistemi di generazione di vuoto centralizzati, esse consentono il monitoraggio e il controllo decentralizzato del processo direttamente sulla pinza di presa. Grazie al design come valvola bistabile con fissaggio della posizione finale e alla valvola antiritorno aggiuntiva, il vuoto viene mantenuto e la sicurezza del processo è garantita anche in caso di calo di energia.
Con una portata massima di 268 litri al minuto, le valvole compatte possono essere utilizzate singolarmente o insieme per la progettazione di circuiti di vuoto multipli. In combinazione con generatori di vuoto elettrici come la Compact Pump GCPi, gli operatori possono progettare sistemi completamente elettrici. L'efficace ventilazione atmosferica consente di rinunciare completamente alla costosa aria compressa, anche durante il deposito dei pezzi. I profili di flusso ottimizzati rendono il processo veloce e affidabile. Gli attacchi e la messa in funzione sono rapidi, poiché la valvola e l'interruttore sono integrati nell'alloggiamento.
LQEi fa parte della serie Schmalz Connect ed è quindi predestinato alla fabbrica digitale. Fornisce dati di processo e di stato in qualsiasi momento tramite IO-Link: in questo modo gli specialisti non solo possono monitorare la macchina a distanza e in tempo reale, ma possono anche rilevare le variazioni striscianti prima che si verifichi un guasto.
Sicuro nel processo: In caso di guasto del generatore di vuoto, l'LQE effettua la guarnizione e mantiene il sistema di presa a vuoto sulla pinza di presa.
Contatto con la stampa
Il team stampa di Schmalz sarà lieto di rispondere alle vostre domande.