Schmalz

Válvula compacta LQE de Schmalz: rápida, inteligente, segura

La válvula compacta LQEc/i acorta considerablemente el tiempo de aspiración y depósito de piezas: Es tan pequeña y ligera que puede instalarse directamente en la garra y proporciona el vacío necesario en fracciones de segundo.

La válvula compacta LQE garantiza tiempos de evacuación y ventilación extremadamente rápidos.

El máximo rendimiento en aplicaciones de pick and place exige un concepto de agarre de alto rendimiento. El requisito para ello: tiempos de evacuación y ventilación extremadamente cortos. Aquí entran en juego las válvulas de 3/2 vías de accionamiento directo LQEc/LQEi con vacuostato integrado de Schmalz. En sistemas con generación de vacío centralizada, permiten la monitorización y el control descentralizados del proceso directamente en la garra. Gracias al diseño como válvula biestable con fijación de la posición final y a la válvula de retención adicional, se mantiene el vacío y se garantiza la seguridad del proceso incluso en caso de caída de energía.

Con un flujo máximo de 268 litros por minuto, las válvulas compactas pueden utilizarse individualmente o juntas para el diseño de múltiples circuitos de vacío. En combinación con generadores de vacío eléctricos como la bomba compacta GCPi, los operadores pueden diseñar sistemas totalmente eléctricos. La eficaz ventilación atmosférica permite prescindir por completo del costoso aire comprimido, incluso al depositar piezas. Los perfiles de flujo optimizados hacen que el proceso sea rápido y fiable. Las conexiones y la puesta en marcha se realizan rápidamente, ya que la válvula y el interruptor están integrados en la carcasa.

LQEi forma parte de la serie Connect de Schmalz y, por tanto, está predestinado para la fábrica digital. Proporciona datos de proceso y de estado en todo momento a través de IO-Link, por lo que los especialistas no solo pueden supervisar la máquina a distancia y en tiempo real, sino que también pueden detectar cambios sigilosos antes de que se produzca un fallo.

Seguro en el proceso: Si falla el generador de vacío, el LQE sella y mantiene el vacío en la garra.

Contacto con la prensa

El equipo de prensa de Schmalz estará encantado de responder a sus preguntas.

presse@schmalz.de

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

La URL a la que intenta acceder no está en el idioma o contexto de país correctos.

El canal de la tienda asociado a su cuenta no coincide con el canal de la URL solicitada. Para ver los precios o realizar un pedido, por favor, cambie a su canal específico de usuario.

0 productos añadidos correctamente a la cesta de la compra

Ir a la cesta