Schmalz

Manipulación manual • Madera • Partes de muebles • Elevadores por vacío VacuMaster Multi

Aparato elevador por vacío VacuMaster Multi para la alimentación horizontal de una sierra de seccionamiento de planchas de madera

El corte de planchas de madera aglomerada y de MDF, muy importante para la construcción de muebles, se realizaba antes con ayuda de una sierra de planchas normal. Para realizar este trabajo con la sierra se necesitaban tres empleados, que entre otras cosas tenían realizar el transporte de entrada y de salida manualmente. Las elevadas necesidades de personal, el deseo de aliviar el trabajo y la reducida capacidad de la sierra de corte fueron los detonadores para el cambio a una nueva sierra divisora de planchas con control CNC y optimización de corte. El transporte de entrada y salida de las planchas de madera aglomerada y de MDF, con un peso de aprox. 80 kg, debía racionalizarse también paralelamente.

El aparato elevador por vacío VacuMaster Multi es ideal para transportar planchas de madera conglomerada y MDF. El transporte horizontal desde una pila hasta la sierra de planchas con CNC lo realiza a la perfección el aparato elevador VacuMaster Multi con una sola ventosa. El asa de manejo basculante de serie del aparato elevador permite una manipulación ergonómica. Gracias al uso de un potente soplante de vacío en combinación con un dispositivo de aviso electrónico, la manipulación se realiza de forma absolutamente segura mediante una sola persona.

Mostrar más
Consultas de productos

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

La URL a la que intenta acceder no está en el idioma o contexto de país correctos.

El canal de la tienda asociado a su cuenta no coincide con el canal de la URL solicitada. Para ver los precios o realizar un pedido, por favor, cambie a su canal específico de usuario.

0 productos añadidos correctamente a la cesta de la compra

Ir a la cesta