Schmalz

수동 처리 • 목재 • 가구 부품 • 진공 리프팅 장치 베큐마스터 멀티

Schmalz의 진공 리프팅 장치 VacuMaster Multi는 마분지 및 MDF 목재 패널을 운반하고 CNC 제어 패널 분할 톱의 수평 하중에 적합합니다.

가구 제작에 매우 중요한 마분지와 MDF 목재 패널의 절단은 일반 패널 톱을 사용하여 수행되었습니다. 톱으로 작업하는 이 작업에는 3명의 직원이 필요했으며, 무엇보다도 현장을 오가는 수동 이동 작업을 수행해야 했습니다. 높은 수준의 인력 배치, 작업 단순화 및 절단 톱의 불충분한 용량은 절단 최적화가 포함된 새로운 CNC 제어 패널 분할 톱으로 전환하는 계기가 되었습니다. 약 80kg의 합판과 MDF 목재 패널의 공급 및 제거도 동시에 합리화되어야 합니다.

진공 리프팅 장치 VacuMaster Multi는 마분지 및 MDF 목재 패널을 운반하는 데 이상적입니다. 이 경우 스택에서 CNC 패널 톱으로의 수평 이송은 하나의 흡입 패드가 있는 VacuMaster Multi 리프팅 장치에 의해 마스터됩니다. 표준으로 제공되는 리프팅 장치의 회전 제어 핸들은 인체공학적 핸들링을 가능하게 합니다. 강력한 진공 블로어를 전자제품 기기와 연결하여 1인 1조로 안전하게 취급할 수 있습니다.

자세히보기
제품 요청

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

액세스하려는 URL이 올바른 언어 또는 국가 컨텍스트에 맞지 않습니다.

계정에 연결된 스토어 채널이 요청된 URL의 채널과 일치하지 않습니다. 가격을 확인하거나 주문하려면 사용자별 채널로 전환하세요.

0 장바구니에 제품이 성공적으로 추가되었습니다.

장바구니로 이동