Schmalz

Automated handling • Logistics • Area gripping systems FXP

Sistema de ventosas de vacío para superficies FXC para la manipulación flexible de frascos de cristal envasados en lámina y palets de madera

En el sector de la alimentación se deben apilar frascos envasados en lámina en palets. También es necesario colocar capas intermedias y otros palets. Schmalz ofrece como solución el sistema de plano aspirante FXC, que se puede conectar a un robot paletizador.

El sistema de ventosas de vacío para superficies FXC dispone de un eyector para tiempos de evacuación cortos. En esta aplicación, la superficie interior de aspiración del sistema tiene como elemento sellador ventosas de fuelle del tipo FG con un diámetro de 20 mm. Éstas son especialmente aptas para la manipulación de piezas sin estabilidad propia, como los envases de cristal envueltos en lámina. En la misma aplicación se ha elegido una espuma como elemento sellador para la superficie de aspiración exterior que permite la manipulación de palets.

Mostrar más
Consultas de productos

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

La URL a la que intenta acceder no está en el idioma o contexto de país correctos.

El canal de la tienda asociado a su cuenta no coincide con el canal de la URL solicitada. Para ver los precios o realizar un pedido, por favor, cambie a su canal específico de usuario.

0 productos añadidos correctamente a la cesta de la compra

Ir a la cesta

Schmalz Select - La gama de productos preferida para la tecnología del vacío

Todo disponible. Todo listo. Todo despejado.

Con la cartera Select, puede confiar en productos estándar de eficacia probada, disponibles de forma inmediata y global, y que pueden combinarse de forma óptima. Se acabaron los largos plazos de entrega y la incertidumbre a la hora de elegir productos. Encuentre exactamente los componentes que necesita, de forma rápida, sin complicaciones y disponibles en todo el mundo.