Schmalz

Automated handling • Logistics • Area gripping systems FXP

Sistema di presa a vuoto su superfici FXC per la movimentazione versatile di pallet di legno e vetri con pellicola termosaldata

Nel settore alimentare devono essere impilati su pallet vetri con pellicola termosaldata. Inoltre, è necessario inserire strati intermedi e altri pallet. Schmalz offre come soluzione, in questo caso, il sistema di presa a vuoto ad area FXC che può essere collegato a un robot di pallettizzazione.

Il sistema di presa a vuoto su superfici FXC dispone di un eiettore integrato per tempi di evacuazione ridotti. La superficie di aspirazione interna del sistema, in questa applicazione ha come elemento di tenuta ventose a soffietto del tipo FG con diametro da 20 mm, adatte in particolare per la movimentazione di pezzi instabili come vetri avvolti nella pellicola. Per la superficie di aspirazione esterna, nell'applicazione raffigurata è stata selezionata una schiuma come elemento di tenuta che consente la movimentazione dei pallet.

Mostra di più
Inchiesta sul prodotto

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

L'URL a cui si sta cercando di accedere non è nella lingua o nel contesto nazionale corretto.

Il canale del negozio associato al vostro account non corrisponde al canale dell'URL richiesto. Per visualizzare i prezzi o effettuare un ordine, passare al canale specifico dell'utente.

0 prodotti aggiunti con successo al carrello

Vai al carrello

Schmalz Select - Gamma di prodotti preferiti per la tecnologia del vuoto

Tutto disponibile. Tutto pronto. Tutto chiaro.

Con il portafoglio Select, potete contare su prodotti standard collaudati, immediatamente e globalmente disponibili e combinabili in modo ottimale. Niente più tempi di consegna lunghi e incertezze nella scelta dei prodotti. Trovate esattamente i componenti di cui avete bisogno, in modo rapido, semplice e disponibile in tutto il mondo.