Schmalz

Automated handling • Logistics • Area gripping systems FXP

Vacuüm-grijpersysteem met groot oppervlak FXC voor flexibele behandeling van in folie verpakte potten en houten pallets

In de voedingsindustrie moeten in folie verpakte potten op pallets worden gestapeld. Het is ook nodig om tussenlagen en andere pallets ertussen te plaatsen. Als oplossing hiervoor biedt Schmalz het grootvlak-vacuüm-grijpersysteem FXC aan, dat aan een palletiseerrobot kan worden gekoppeld.

Het vacuümgrijpsysteem FXC met groot oppervlak heeft een geïntegreerde ejector voor korte evacuatietijden. Het binnenste aanzuigvlak van het systeem heeft balg-zuiggrijpers van het type FG met een diameter van 20 mm als afdichtingselement. Deze zijn bijzonder geschikt voor het hanteren van werkstukken die niet intrinsiek stabiel zijn, zoals glazen recipiënten die in folie zijn gewikkeld. Voor het buitenste aanzuigoppervlak werd in de getoonde toepassing gekozen voor een schuimrubber als afdichtingselement, dat de behandeling van de pallets mogelijk maakt.

Toon meer
Productaanvraag

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

De URL die u probeert te openen is niet in de juiste taal of landcontext.

Het winkelkanaal dat is gekoppeld aan uw account komt niet overeen met het kanaal van de gevraagde URL. Om prijzen te bekijken of een bestelling te plaatsen, schakelt u over naar uw gebruikersspecifieke kanaal.

0 producten succesvol toegevoegd aan winkelwagen

Naar winkelwagen

Schmalz Select - Preferent productaanbod voor vacuümtechniek

Alles leverbaar. Allemaal klaar. Alles veilig.

Met het Select-assortiment kunt u vertrouwen op bewezen standaardproducten die onmiddellijk en wereldwijd leverbaar zijn en optimaal gecombineerd kunnen worden. Geen lange levertijden en onzekerheid meer bij het kiezen van producten. Vind precies de componenten die u nodig hebt - snel, ongecompliceerd en wereldwijd leverbaar.