Schmalz

Manipulación manual • Metal / Chapa • Chapa • Elevadores por vacío VacuMaster Eco

Elevador por vacío VacuMaster Eco para la alimentación de una instalación de corte sin energía externa

En el proceso de fabricación se debe alimentar una máquina de corte con chapas. Debido a las extremadamente grandes dimensiones y al reducido grosor de las chapas, estas piezas no tienen estabilidad en muchos casos. Por ello, hasta ahora se precisaban dos personas para manipularlas. Con el fin de diseñar el proceso más eficiente y más agradable para los empleados, los responsables decidieron adquirir un auxiliar de trabajo. Gracias a las buenas experiencias anteriores con productos de Schmalz para la carga de una fresadora, se decidieron de nuevo por uno de ellos, un elevador por vacío de Schmalz.

El VacuMaster Eco 250 se ha concebido especialmente para procesos de manipulación con bajo consumo de energía. Puede levantar cargas de hasta 250 kg sin esfuerzo. Del vacío necesario se encarga un sistema de émbolo y cilindro. Cuando se eleva el polipasto, el émbolo se mueve generando la depresión necesaria en el sistema de vacío.
Seis placas de ventosa se encargan de sujetar las chapas de forma segura e impiden una flexión excesiva. Gracias a su asa de manejo, moldeada ergonómicamente, la manipulación es especialmente cómoda y ligera para el operador. Un dispositivo de aviso a pilas avisa de valores de vacío demasiado bajos aportando, junto con un gran acumulador de vacío, la seguridad necesaria.

Mostrar más
Consultas de productos

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

La URL a la que intenta acceder no está en el idioma o contexto de país correctos.

El canal de la tienda asociado a su cuenta no coincide con el canal de la URL solicitada. Para ver los precios o realizar un pedido, por favor, cambie a su canal específico de usuario.

0 productos añadidos correctamente a la cesta de la compra

Ir a la cesta