Schmalz

Manual handling • Metal / Sheet metal • Metal sheets

Podciśnieniowe urządzenie podnoszące VacuMaster Eco do ładowania systemu tnącego bez użycia energii zewnętrznej

W procesie produkcyjnym maszyna do cięcia musi być załadowana arkuszami. Ze względu na bardzo duże wymiary, a jednocześnie niewielką grubość blachy, przedmioty obrabiane są często bardzo niestabilne. Dlatego wcześniej do obsługi potrzebne były dwie osoby. Aby proces ten był bardziej efektywny i przyjazny dla pracowników, zdecydowano się na zakup urządzenia wspomagającego pracę. Ponieważ mieli już dobre doświadczenia z produktami firmy Schmalz w zakresie załadunku frezarki, po raz kolejny wybrali podnośnik podciśnieniowy do blach firmy Schmalz.

Urządzenie VacuMaster Eco 250 zostało zaprojektowane specjalnie z myślą o energooszczędnym procesie przenoszenia. Może bez wysiłku podnosić ładunki o masie do 250 kg. System tłokowo-cylindrowy zapewnia niezbędne podciśnienie. Gdy wciągnik łańcuchowy jest podnoszony, tłok jest przesuwany, co powoduje powstanie niezbędnego podciśnienia w układzie podciśnieniowym. Sześć płyt ssących zapewnia pewne trzymanie arkuszy i zapobiega ich nadmiernemu zginaniu. Ergonomicznie ukształtowany uchwyt roboczy sprawia, że obsługa jest wyjątkowo wygodna i delikatna dla operatora. Zasilane bateryjnie urządzenie ostrzegawcze ostrzega przed zbyt niskimi wartościami podciśnienia i w ten sposób, wraz z dużym zbiornikiem podciśnienia, zapewnia niezbędne bezpieczeństwo.

Pokaż więcej
Zapytanie o produkt

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

Adres URL, do którego próbujesz uzyskać dostęp, nie jest we właściwym języku lub kontekście kraju.

Kanał sklepu powiązany z Twoim kontem nie jest zgodny z kanałem żądanego adresu URL. Aby wyświetlić ceny lub złożyć zamówienie, przełącz się na kanał specyficzny dla użytkownika.

Produkt pomyślnie dodany do koszyka

Przejdź do koszyka

Schmalz Select - Preferowana gama produktów dla techniki podciśnieniowej

Wszystko dostępne. Wszystko ustawione. Wszystko jasne.

Dzięki portfolio Select można polegać na sprawdzonych, standardowych produktach, które są dostępne natychmiast i na całym świecie oraz mogą być optymalnie łączone. Koniec z długim czasem dostawy i niepewnością przy wyborze produktów. Znajdź dokładnie te części składowe, których potrzebujesz - szybko, nieskomplikowanie i dostępne na całym świecie.