Schmalz

Manual handling • Metal / Sheet metal • Metal sheets

Apparecchio di sollevamento VacuMaster Eco per il caricamento di una sega senza energia esterna

Nel processo di produzione, una macchina di taglio deve essere caricata di lamiere. Per via delle dimensioni estremamente grandi con un ridotto spessore della lamiera, i pezzi sono spesso molto instabili. Perciò per la manipolazione finora erano necessarie due persone. Per rendere il processo più efficiente e delicato per i collaboratori, si decise di procurarsi un ausilio di lavoro. Poiché si erano già fatte esperienze positive con i prodotti Schmalz per il carico di una fresa, la scelta cadde nuovamente su un dispositivo di sollevamento a vuoto di Schmalz.

Il VacuMaster Eco 250 è concepito per un processo di movimentazione a risparmio energetico e può sollevare senza fatica carichi fino a 250 kg. Un sistema pistone-cilindro garantisce il vuoto necessario. Durante il sollevamento del paranco a catena, il pistone si muove generando la pressione necessaria nel sistema del vuoto. Sei piastre di aspirazione garantiscono la tenuta sicura delle lamiere e impediscono una piegatura troppo decisa.
Grazie alla staffa di comando ergonomica, l'operatore può effettuare una movimentazione particolarmente confortevole e delicata. Un dispositivo di avvertimento a batterie avvisa se i valori di vuoto sono troppo bassi e offre la massima sicurezza grazie a un grande serbatoio a vuoto.

Mostra di più
Inchiesta sul prodotto

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

L'URL a cui si sta cercando di accedere non è nella lingua o nel contesto nazionale corretto.

Il canale del negozio associato al vostro account non corrisponde al canale dell'URL richiesto. Per visualizzare i prezzi o effettuare un ordine, passare al canale specifico dell'utente.

0 prodotti aggiunti con successo al carrello

Vai al carrello

Schmalz Select - Gamma di prodotti preferiti per la tecnologia del vuoto

Tutto disponibile. Tutto pronto. Tutto chiaro.

Con il portafoglio Select, potete contare su prodotti standard collaudati, immediatamente e globalmente disponibili e combinabili in modo ottimale. Niente più tempi di consegna lunghi e incertezze nella scelta dei prodotti. Trovate esattamente i componenti di cui avete bisogno, in modo rapido, semplice e disponibile in tutto il mondo.