Schmalz

Manual handling • Metal / Sheet metal • Metal sheets

외부 에너지 없이 절단 시스템을 로딩하기 위한 진공 리프팅 장치 VacuMaster Eco

제조 과정에서 절단기에 금속판을 공급해야 합니다. 얇은 판 두께와 결합된 극도로 큰 치수로 인해 공작물은 종종 매우 불안정합니다. 이 때문에 이전에는 두 사람이 처리해야 했습니다. 프로세스를 보다 효율적이고 직원들에게 부드럽게 만들기 위해 작업 보조 장치를 구입하기로 결정했습니다. 밀링 머신을 적재할 때 이미 슈말츠 제품에 대한 좋은 경험을 했기 때문에 슈말츠의 판금 진공 리프터를 다시 선택하게 되었습니다.

VacuMaster Eco 250은 에너지 절약 처리 공정을 위해 특별히 설계되었습니다. 최대 250kg의 하중을 쉽게 들어올릴 수 있습니다. 피스톤 실린더 시스템은 필요한 진공을 제공합니다. 체인 호이스트가 올라가면 피스톤이 움직이고 이는 진공 시스템에 필요한 부압을 생성합니다. 6개의 석션 플레이트가 시트를 단단히 고정하고 과도한 굽힘을 방지합니다. 인체 공학적으로 설계된 제어 핸들은 조작자가 특히 편안하고 쉽게 조작할 수 있도록 합니다. 배터리로 작동되는 경고 장치는 너무 낮은 진공 값을 경고하고 대형 진공 저장소와 함께 필요한 안전을 보장합니다.

자세히보기
제품 요청

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.
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
Select 포트폴리오를 사용하면 전 세계에서 즉시 사용 가능하고 최적으로 조합할 수 있는 검증된 표준 제품을 신뢰할 수 있습니다. 더 이상 긴 납품 시간과 제품 선택의 불확실성이 없습니다. 빠르고 복잡하지 않으며 전 세계에서 사용 가능한 필요한 진공 부품을 정확하게 찾아보세요.