Schmalz

Manipulación manual • Madera • Partes de muebles • Elevadores por vacío VacuMaster Multi

Aparato elevador por vacío VacuMaster Multi para la alimentación horizontal y vertical de una sierra de seccionamiento de planchas de madera

Dentro de la producción y en el proceso de corte de las planchas de madera bruta y revestida, el transporte se puede mejorar con elevadores por vacío VacuMaster Multi.

Con el aparato elevador por vacío VacuMaster Multi se pueden retirar planchas de madera de gran formato de hasta 100 kg de peso almacenadas verticalmente y depositarlas sobre la sierra divisora de planchas con control CNC. Con su función de basculación de 90°, el aparato elevador ofrece la óptima posibilidad de retirar las planchas almacenadas verticalmente. Con el asa de manejo basculante de serie, el operario puede manejar el aparato elevador de forma muy ergonómica. El motor eléctrico de engranajes permite una basculación muy precisa de las planchas de madera de gran formato. El aparato elevador por vacío está suspendido de un puente grúa de aluminio SRA que se distingue por su gran área de trabajo y su máxima flexibilidad.

Mostrar más
Consultas de productos

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

La URL a la que intenta acceder no está en el idioma o contexto de país correctos.

El canal de la tienda asociado a su cuenta no coincide con el canal de la URL solicitada. Para ver los precios o realizar un pedido, por favor, cambie a su canal específico de usuario.

0 productos añadidos correctamente a la cesta de la compra

Ir a la cesta