Schmalz

PalPharma Move

CGMP Kiinteät ja siirrettävät nosto- ja käsittelyjärjestelmät

Tehosta nosto- ja käsittelytoimintoja PalPharma Move -järjestelmillä. Nämä järjestelmät, olivatpa ne sitten manuaalisia tai moottorikäyttöisiä, ovat monipuolisia ja tehokkaita, ja ne on suunniteltu sopimaan tavallisten oviaukkojen läpi ja käsittelemään erilaisia materiaaleja helposti.

Pyydä tarjous

Tyypilliset sovellukset

  • Saatavilla manuaalinen push/pull M3/M5/M7- tai powered drive K9-versio
  • Voidaan käyttää akkua, sähköä tai pneumaattista voimansiirtoa - Hydrauliikkaa ei käytetä koskaan
  • PLC-ohjausjärjestelmä - K9
  • Soveltuu ATEX-ympäristöön vyöhykkeelle 1/2T4 dokumentaation kanssa (pneumaattinen)
  • Valinnainen teleskooppinen masto 3,2 metrin nostokorkeuden saavuttamiseksi, mutta mahtuu silti 2,1 metrin ovikorkeuden läpi
  • Pinoamisalusta M7 5kg (11lb) - 1 tonni (2200lb) kapasiteetti
  • Vastapainotettu K9-versio - 1500kg (3300lb) kapasiteetti. Suurempi kapasiteetti sovelluksen mukaan
  • Kompakti jalanjälki, joka on suunniteltu mahtumaan tavallisista oviaukoista sisään
  • Vaivaton siirtää

Yleiskatsaus

Ota yhteyttä

Jos sinulla on kysyttävää, älä epäröi ottaa meihin yhteyttä.
Schmalz Limited

Unit 20 Broombank Park
Chesterfield
Derbyshire
S41 9RT
Iso-Britannia

+44 1246 452054
schmalz@schmalz.co.uk
Yhteydenottolomake

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

URL-osoite, jota yrität käyttää, ei ole oikeassa kieli- tai maakontekstissa.

Tiliin liittyvä myymälän kanava ei vastaa pyydetyn URL-osoitteen kanavaa. Jos haluat tarkastella hintoja tai tehdä tilauksen, vaihda käyttäjäkohtaiseen kanavaan.

0 tuotteet lisätty onnistuneesti ostoskoriin

Mene ostoskoriin