Schmalz

Distributor Selection

The distributor has to match the used hose diameter and the number of suction cups.

Example:
The hose VSL 8/6 has an outside diameter of 8 mm and an internal diameter of 6 mm. Six suction cups are used.

For this example we choose:

Plug-in screw unions STV-GE G1/4-AG 8 for the hose VSL 8/6 with outside diameter 8 mm and internal diameter 6 mm as well as 1/4" thread matching the female thread of the distributor.

Plug-in screw union STV-GE G3/8-AG 8 fits the spring plunger.

Distributor VTR G3/8-IG 9xG1/4 with one input (3/8" thread) and nine outputs (1/4" thread).

Three sealing screws VRS-SB G1/4-AG to close the three open outputs.

Products

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

URL-osoite, jota yrität käyttää, ei ole oikeassa kieli- tai maakontekstissa.

Tiliin liittyvä myymälän kanava ei vastaa pyydetyn URL-osoitteen kanavaa. Jos haluat tarkastella hintoja tai tehdä tilauksen, vaihda käyttäjäkohtaiseen kanavaan.

0 tuotteet lisätty onnistuneesti ostoskoriin

Mene ostoskoriin

Schmalz Select - Suositeltava tuotevalikoima alipainetegnologiaan

Kaikki saatavilla. Kaikki valmiina. Kaikki selvää.

Select-valikoiman avulla voit luottaa hyväksi todettuihin vakiotuotteisiin, jotka ovat välittömästi ja maailmanlaajuisesti saatavilla ja joita voidaan yhdistellä optimaalisesti. Ei enää pitkiä toimitusaikoja ja epävarmuutta tuotteiden valinnassa. Löydät juuri tarvitsemasi komponentit - nopeasti, mutkattomasti ja maailmanlaajuisesti saatavilla.