Schmalz

Distributor Selection

The distributor has to match the used hose diameter and the number of suction cups.

Example:
The hose VSL 8/6 has an outside diameter of 8 mm and an internal diameter of 6 mm. Six suction cups are used.

For this example we choose:

Plug-in screw unions STV-GE G1/4-AG 8 for the hose VSL 8/6 with outside diameter 8 mm and internal diameter 6 mm as well as 1/4" thread matching the female thread of the distributor.

Plug-in screw union STV-GE G3/8-AG 8 fits the spring plunger.

Distributor VTR G3/8-IG 9xG1/4 with one input (3/8" thread) and nine outputs (1/4" thread).

Three sealing screws VRS-SB G1/4-AG to close the three open outputs.

Products

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

De URL die u probeert te openen is niet in de juiste taal of landcontext.

Het winkelkanaal dat is gekoppeld aan uw account komt niet overeen met het kanaal van de gevraagde URL. Om prijzen te bekijken of een bestelling te plaatsen, schakelt u over naar uw gebruikersspecifieke kanaal.

0 producten succesvol toegevoegd aan winkelwagen

Naar winkelwagen

Schmalz Select - Preferent productaanbod voor vacuümtechniek

Alles leverbaar. Allemaal klaar. Alles veilig.

Met het Select-assortiment kunt u vertrouwen op bewezen standaardproducten die onmiddellijk en wereldwijd leverbaar zijn en optimaal gecombineerd kunnen worden. Geen lange levertijden en onzekerheid meer bij het kiezen van producten. Vind precies de componenten die u nodig hebt - snel, ongecompliceerd en wereldwijd leverbaar.