Schmalz

Manipulation automatique • Métal / Tôle • Profilés métalliques • Systèmes de préhension par le vide

Manipulation automatisée de profilés courbés en aluminium à l'aide du système de préhension de surface FXC

L'entreprise fabrique des constructions en aluminium qui sont sciées puis courbées. La manipulation entre les différentes étapes de travail est réalisée de manière entièrement automatisée par un système de préhension par le vide de Schmalz préconfiguré et monté sur un robot. La vidéo présente un système de préhension composé de quatre préhenseurs de surface FXC à génération de vide intégrée.

La vidéo montre un système de préhension composé de quatre préhenseurs de surface FXC à génération de vide intégrée. Les préhenseurs de surface de structure compacte et légère sont équipés d'une multitude de ventouses à soufflets. Grâce à leurs 2,5 soufflets, les ventouses s'adaptent de manière flexible à la structure des profilés courbés. Dans le cas où certaines ventouses ne sont pas occupées, des palpeurs à billes empêchent qu'une fuite ne se produise dans le système. Lors de chacun des deux cycles d'aspiration, cinq profilés sont prélevés d'un tapis pour être ensuite transportés puis palettisés. De minces tasseaux sont utilisés pour séparer les différentes couches de palettes, empêchant ainsi le contact direct des pièces en aluminium. Pour cette procédure de manipulation, le système de préhension dispose d'un deuxième circuit de vide et de quatre ventouses supplémentaires fixées à l'extérieur. La génération du vide est assurée par deux éjecteurs compacts qui, grâce à une fonction d'économie d'air, consomment très peu d'énergie.

Afficher plus
Demande de produit

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

L'URL à laquelle vous essayez d'accéder n'est pas dans la bonne langue ou le bon contexte national.

Le canal du magasin associé à votre compte ne correspond pas au canal de l'URL demandée. Pour consulter les prix ou passer une commande, veuillez passer au canal qui vous est propre.

Produit ajouté avec succès au panier

Aller au panier