Schmalz

Automated handling • Metal / Sheet metal • Metal sections • Vacuum Gripping Systems

Automated Handling of Strongly Bent Aluminum Sections using the Vacuum Area Gripping System FXC

Aluminum structures are produced that are bent into shape after being sawn. A pre-configured vacuum gripper system from Schmalz, mounted on a robot, is used to automatically handle the sections between the individual work stages. The video shows a gripper system which comprises four area grippers FXC with integrated vacuum generation.
The video shows a gripping system that consists of four FXC area grippers with integrated vacuum generation. The compact and easy to install area grippers are equipped with numerous individual bellows suction cups. With their 2.5 corrugations, the suction cups fit flexibly to the structure of the warped sections. If individual suction cups are not applied, check valves prevent leackages in the system. 5 sections are taken up by a band and then transferred and palletised in each of two suction cycles. Narrow bars are used as separators between the individual pallet layers to prevent direct contact between the aluminium parts. The gripper system has a second vacuum circuit and four additional suction cups attached to the outside of the gripper system for this handling procedure. Two compact ejectors that are particularly energy-efficient thanks to an air-saving function generate the vacuum. 

Xem thêm
Product Inquiry

Các công ty Schmalz

Vui lòng chọn công ty Schmalz tại một trong các khu vực sau:

Các khu vực

Khu vực của bạn không có trong danh sách?

Schmalz duy trì một mạng lưới bán hàng quốc tế với các đối tác phân phối tại hơn 80 quốc gia. Vui lòng chọn ngôn ngữ cho trang web quốc tế của chúng tôi.

URL được truy cập không nằm trong bối cảnh ngôn ngữ-quốc gia phù hợp

Kênh cửa hàng được xác định dựa trên tài khoản người dùng của bạn không trùng khớp với kênh của URL đang được truy cập. Để xem giá hoặc đặt hàng, vui lòng chuyển sang kênh dành riêng cho người dùng của bạn.

0 Sản phẩm đã được thêm vào giỏ hàng thành công

Đến giỏ hàng