Schmalz

Conditionnement des systèmes de manutention par le vide

Les « systèmes de manutention par le vide pour colis » désignent les dispositifs Schmalz destinés à la manipulation qui utilisent le vide pour transporter rapidement et de manière fiable un grand nombre de lettres, de colis et de paquets, mais aussi des marchandises volumineuses ou particulièrement fragiles. Le tube de levage par le vide JumboFlex est parfaitement adapté à la manipulation des colis.

Les centres de logistique exigent des délais de traitement courts. Par conséquent, le nombre de tâches de levage effectuées par les employés augmente. Grâce au tube de levage par le vide Jumbo, les opérations de levage, de pivotement et de déplacement, qui demandent beaucoup d'efforts, sont facilitées par le vide.

Trouvez votre contact

Les tube de levage par le vide JumboFlex

L'augmentation des cadences de manipulation dans les centres postaux ou les plateformes de logistique d'autres prestataires de services impose une exécution rapide d'une grande variété de tâches de manipulation. Grâce au tube de levage à vide JumboFlex, vous pouvez déplacer de manière ergonomique et à une cadence élevée des marchandises légères pesant jusqu’à 50 kg. Sa poignée de commande à une main tient confortablement dans la main et permet de travailler longtemps sans fatigue. Le système à changement rapide vous permet de remplacer rapidement les ventouses. Une autre caractéristique réside dans le fait que les pièces aspirées latéralement basculent automatiquement en position horizontale et peuvent être pivotées en continu dans cette position. Le tube de levage à vide soulage l’employé du poids des pièces, ce qui lui permet d’atteindre de manière ergonomique la fréquence de manipulation exigée.

Produits

Le système de grue Schmalz adapté à chaque système de manutention par le vide pour colis

Le système modulaire Schmalz permet une intégration parfaite du tube de levage par le vide dans votre environnement de travail. Le système de manutention par le vide pour colis de Schmalz est complété par une poutre roulante parfaitement ajustée à votre application.

Produits

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

L'URL à laquelle vous essayez d'accéder n'est pas dans la bonne langue ou le bon contexte national.

Le canal du magasin associé à votre compte ne correspond pas au canal de l'URL demandée. Pour consulter les prix ou passer une commande, veuillez passer au canal qui vous est propre.

Produit ajouté avec succès au panier

Aller au panier