Schmalz

Résultats de la recherche

Filtrer les résultats

Catégorie

1 - 10 de 15 résultats

Vidéo

Préhenseur à couches SPZ de Schmalz dans l'application de palettisation

Préhenseur de couches standard SPZ Modulaire avec ventouse silicone SPB2 40 pour la palettisation de couches entières de carton.Préhenseur de couches standard SPZ Modulaire avec ventouse en caoutchouc SPB2 40 pour la palettisation de couches entières de carton. Comprend le module de manipulation des couches et des palettes, une bride à ressort pour compenser les irrégularités des couches et la détection des couches.

Vidéo

Système de préhension de couche par le vide SPZ-M-C de Schmalz

Le système de préhension de couche par le vide SPZ-M-C est la solution idéale pour votre grand magasin et votre intralogistique. Augmentez le rendement de production en combinaison avec des robots de palettisation. En savoir plus !Avec le SPZ de Schmalz, nous avons la bonne solution pour votre grand magasin et votre intralogistique. Combiné à des robots de palettisation ou à des portiques performants, le SPZ-M-C augmente votre rendement de production lors de la manutention automatisée de produits et de pièces. Les systèmes conçus individuellement garantissent une intégration optimale des processus et assurent un retour sur investissement rapide. Le SPZ-M-C traite également les couches intermédiaires, les couches mixtes, les palettes, les emballages en carton et en film. Le chargement et le déchargement de palettes partiellement chargées en combinant la technologie du vide avec un support de préhension mécanique est également possible à tout moment. L'utilisation dans des zones de congélation jusqu'à -30°C est également possible en option.

Vidéo

Système de préhension SPZ avec mousse combinée pour la manipulation par couches de boîtes et canettes

Lors d'un processus de logistique, les couches de boîtes doivent être palettisées et dépalettisées. La manipulation par couches de boîtes est particulièrement exigeante en raison du bord circulaire des boîtes. Schmalz vous propose le système de préhension de couche SPZ équipé de mousse combinée comme solution. Le système de préhension de couches par le vide SPZ, composé de préhenseurs de surface modulaires, permet la manipulation de couches entières de produits. Dans la présente application, le système SPZ est équipé d'une mousse combinée spéciale, constituant l'une des trois plaques d'étanchéité. La mousse combinée brevetée présente une structure en couches innovante et convient parfaitement à la manipulation de pièces de petit diamètre, comme par exemple les boîtes de conserve et canettes de boissons à bord circulaire ainsi que les verres et seaux.Lors d'un processus de logistique, les couches de boîtes doivent être palettisées et dépalettisées. La manipulation par couches de boîtes est particulièrement exigeante en raison du bord circulaire des boîtes. Schmalz vous propose le système de préhension de couche SPZ équipé de mousse combinée comme solution. Le système de préhension de couches par le vide SPZ, composé de préhenseurs de surface modulaires, permet la manipulation de couches entières de produits. Dans la présente application, le système SPZ est équipé d'une mousse combinée spéciale, constituant l'une des trois plaques d'étanchéité. La mousse combinée brevetée présente une structure en couches innovante et convient parfaitement à la manipulation de pièces de petit diamètre, comme par exemple les boîtes de conserve et canettes de boissons à bord circulaire ainsi que les verres et seaux.

Vidéo

Système de préhension de couches par le vide SPZ pour la manipulation automatisée de boîtes et canettes

L'entreprise s'est décidée à acquérir un système de préhension de couche par le vide de Schmalz afin de réaliser les opérations logistiques du transport de boîtes par couches dans le cadre des processus d'emballage. Le système de préhension de couches par le vide SPZ transporte des couches entières comprenant 90 boîtes ou canettes. La taille des boîtes peut varier et la manipulation des différentes couches pesant au total entre 16 kg et 34 kg ne pose donc aucun problème pour le système de préhension. La mousse d'étanchéité brevetée empêche les fuites, même en présence de boîtes à bord circulaire, et génère des forces de prise élevées.L'entreprise s'est décidée à acquérir un système de préhension de couche par le vide de Schmalz afin de réaliser les opérations logistiques du transport de boîtes par couches dans le cadre des processus d'emballage. Le système de préhension de couches par le vide SPZ transporte des couches entières comprenant 90 boîtes ou canettes. La taille des boîtes peut varier et la manipulation des différentes couches pesant au total entre 16 kg et 34 kg ne pose donc aucun problème pour le système de préhension. La mousse d'étanchéité brevetée empêche les fuites, même en présence de boîtes à bord circulaire, et génère des forces de prise élevées.

Vidéo

Système de préhension de couches par le vide SPZ-M-C pour la manipulation de couches de produits

Le système de préhension de couche de Schmalz permet une automatisation des processus de palettisation et dépalettisation de différentes couches de produits. Le système de de préhension de couches par le vide SPZ-M-C génère un vide local et global ainsi que des forces de serrage mécaniques afin de réaliser la force de prise requise. Pour ce faire, la surface d'aspiration dotée de ventouses assure le vide local. Celle-ci agit sur la surface des différentes pièces. Grâce aux palpeurs à bille intégrés, les ventouses non occupées sont recouvertes immédiatement, ce qui permet d'aspirer même les piles de produits présentant des trous. Le concept de jupe breveté étanchéifie l'ensemble de la couche de produits vis à vis de l'extérieur. Le vide global qui est alors créé augmente la sécurité pendant le procédé de manipulation. Un blocage mécanique permet de réaliser des forces de prise supplémentaires. Ainsi, ce système convient parfaitement à la manipulation de différentes couches de produits, même de piles de produits présentant des trous, et est capable, grâce à la combinaison ingénieuse de différentes forces de prise, d'automatiser le procédé complexe et ainsi de le rationaliser au maximum.Le système de préhension de couche de Schmalz permet une automatisation des processus de palettisation et dépalettisation de différentes couches de produits. Le système de de préhension de couches par le vide SPZ-M-C génère un vide local et global ainsi que des forces de serrage mécaniques afin de réaliser la force de prise requise. Pour ce faire, la surface d'aspiration dotée de ventouses assure le vide local. Celle-ci agit sur la surface des différentes pièces. Grâce aux palpeurs à bille intégrés, les ventouses non occupées sont recouvertes immédiatement, ce qui permet d'aspirer même les piles de produits présentant des trous. Le concept de jupe breveté étanchéifie l'ensemble de la couche de produits vis à vis de l'extérieur. Le vide global qui est alors créé augmente la sécurité pendant le procédé de manipulation. Un blocage mécanique permet de réaliser des forces de prise supplémentaires. Ainsi, ce système convient parfaitement à la manipulation de différentes couches de produits, même de piles de produits présentant des trous, et est capable, grâce à la combinaison ingénieuse de différentes forces de prise, d'automatiser le procédé complexe et ainsi de le rationaliser au maximum.

Vidéo

Système de préhension de couche par le vide SPZ-M-C pour la manipulation de bouteilles emballées sous film

La vidéo présente la manipulation de palettes entières de palettes de bouteilles PET à l'aide du système de préhension de couche par le vide SPZ-M-C de Schmalz. Le système de préhension de couche par le vide SPZ-M-C convient particulièrement à la manipulation automatisée de pratiquement tous les produits en couches, des couches intermédiaires et des palettes ; il est ainsi utilisé principalement pour l'entreposage et la logistique interne. La vidéo présente la manipulation de couches entières de palettes de bouteilles PET. Mots-clés : systèmes de préhension de surface par le vide, palettiseur, systèmes de préhension de couche par le vide, ventouses de couches, couches, par couche, palettisation, dépalettisation, palette, produit emballé sous film, bouteilles, récipients, logistique, conditionnement, manipulation, force de prise, concept de rideauLa vidéo présente la manipulation de palettes entières de palettes de bouteilles PET à l'aide du système de préhension de couche par le vide SPZ-M-C de Schmalz. Le système de préhension de couche par le vide SPZ-M-C convient particulièrement à la manipulation automatisée de pratiquement tous les produits en couches, des couches intermédiaires et des palettes ; il est ainsi utilisé principalement pour l'entreposage et la logistique interne. La vidéo présente la manipulation de couches entières de palettes de bouteilles PET. Mots-clés : systèmes de préhension de surface par le vide, palettiseur, systèmes de préhension de couche par le vide, ventouses de couches, couches, par couche, palettisation, dépalettisation, palette, produit emballé sous film, bouteilles, récipients, logistique, conditionnement, manipulation, force de prise, concept de rideau

Vidéo

Système de préhension de couches par le vide SPZ-M-C pour la manipulation d'une grande variété de produits

Le système de préhension de couche par le vide SPZ-M-C de Schmalz est parfaitement adapté à ce type d'opérations de manipulation exigeantes. La palettisation et dépalettisation automatiques de différentes couches de produits ne posent aucun problème au système de préhension de couches par le vide SPZ-M-C. Le système de préhension de couches SPZ-M-C est composé de préhenseurs de surface modulaires, ce qui permet une adaptation individuelle du préhenseur à la taille de la couche. Un système de blocage mécanique garantit la stabilité nécessaire de la couche de produits. Grâce au concept de rideau breveté, le préhenseur de couches SPZ-M-C génère une force de prise supplémentaire à l'aide d'une chambre de vide global. Il est ainsi désormais possible de manipuler des couches de produits qui devaient autrefois être empilées manuellement.Le système de préhension de couche par le vide SPZ-M-C de Schmalz est parfaitement adapté à ce type d'opérations de manipulation exigeantes. La palettisation et dépalettisation automatiques de différentes couches de produits ne posent aucun problème au système de préhension de couches par le vide SPZ-M-C. Le système de préhension de couches SPZ-M-C est composé de préhenseurs de surface modulaires, ce qui permet une adaptation individuelle du préhenseur à la taille de la couche. Un système de blocage mécanique garantit la stabilité nécessaire de la couche de produits. Grâce au concept de rideau breveté, le préhenseur de couches SPZ-M-C génère une force de prise supplémentaire à l'aide d'une chambre de vide global. Il est ainsi désormais possible de manipuler des couches de produits qui devaient autrefois être empilées manuellement.

Vidéo

Système de préhension de couches par le vide SPZ pour la palettisation et la dépalettisation de différentes couches de produits

Schmalz a développé un système de préhension spécial pour manipuler différentes couches de produits. Le système de préhension de couches par le vide SPZ est composé de préhenseurs de surface modulaires. Le préhenseur peut ainsi être adapté facilement aux besoins individuels. La surface des ventouses est constituée d'une mousse d'étanchéité flexible qui s'adapte de manière optimale aux contours des différentes pièces. Le système de préhension de couches est équipé de palpeurs à bille. Ceux-ci enregistrent à l'aide du flux d'air les espaces libres sur la surface des ventouses et les recouvrent. Cette technique permet également une utilisation avec des couches de petite taille ou présentant des trous. La génération du vide intégrée offre elle aussi des avantages. Le préhenseur peut être raccordé directement au réseau d'air comprimé ; un raccord avec un générateur de vide externe est donc superflu. Ainsi, le montage est simplifié et le nombre de contours gênants est réduit. De plus, un volume nettement moins important doit être évacué. Ceci permet d'atteindre des temps de cycle plus courts, la dépression requise étant obtenue plus rapidement. Le préhenseur convient parfaitement aux procédés de manipulation dynamiques et, grâce à sa flexibilité, il peut par exemple être utilisé dans les entrepôts ou pour la logistique interne à l'entreprise.Schmalz a développé un système de préhension spécial pour manipuler différentes couches de produits. Le système de préhension de couches par le vide SPZ est composé de préhenseurs de surface modulaires. Le préhenseur peut ainsi être adapté facilement aux besoins individuels. La surface des ventouses est constituée d'une mousse d'étanchéité flexible qui s'adapte de manière optimale aux contours des différentes pièces. Le système de préhension de couches est équipé de palpeurs à bille. Ceux-ci enregistrent à l'aide du flux d'air les espaces libres sur la surface des ventouses et les recouvrent. Cette technique permet également une utilisation avec des couches de petite taille ou présentant des trous. La génération du vide intégrée offre elle aussi des avantages. Le préhenseur peut être raccordé directement au réseau d'air comprimé ; un raccord avec un générateur de vide externe est donc superflu. Ainsi, le montage est simplifié et le nombre de contours gênants est réduit. De plus, un volume nettement moins important doit être évacué. Ceci permet d'atteindre des temps de cycle plus courts, la dépression requise étant obtenue plus rapidement. Le préhenseur convient parfaitement aux procédés de manipulation dynamiques et, grâce à sa flexibilité, il peut par exemple être utilisé dans les entrepôts ou pour la logistique interne à l'entreprise.

Vidéo

Système de préhension de couche par le vide SPZ pour une manipulation en toute flexibilité de différentes couches de boîtes

La fabrication de boîtes implique que des couches complètes de boîtes vides et ouvertes soient empilées sur une palette depuis un convoyeur à rouleaux. Un système de préhension de couche Schmalz permet de procéder à cette opération en toutes rapidité et efficacité. Le système de préhension de couche par le vide SPZ convient à toutes les tailles et toutes les formes de couches de produits. Le préhenseur de couche se prête ainsi en particulier à l'utilisation dans le domaine de la logistique interne et d'entreposage. Les dimensions du système de préhension de couche ont été spécialement étudiées pour s'adapter aux exigences du client. Pour manipuler des boîtes vides, il faut que ce vide soit évacué par le système de ventouse. Ce processus permet une manipulation rapide et efficace des pièces. Pour un ajustement optimal à la structure de la pièce, le système de ventouse est équipé d'une mousse spéciale souple. Une manipulation précautionneuse des produits est ainsi garantie. En outre, si les pièces sont hétéroclites, aucun remplacement de la ventouse n'est nécessaire. Cela évite les temps d'équipements et les coûts qu'ils entraînent à chaque changement de commande. Lors de la configuration du système de ventouse spécifique au client, il a été veillé à ce que même une occupation partielle du préhenseur soit possible.La fabrication de boîtes implique que des couches complètes de boîtes vides et ouvertes soient empilées sur une palette depuis un convoyeur à rouleaux. Un système de préhension de couche Schmalz permet de procéder à cette opération en toutes rapidité et efficacité. Le système de préhension de couche par le vide SPZ convient à toutes les tailles et toutes les formes de couches de produits. Le préhenseur de couche se prête ainsi en particulier à l'utilisation dans le domaine de la logistique interne et d'entreposage. Les dimensions du système de préhension de couche ont été spécialement étudiées pour s'adapter aux exigences du client. Pour manipuler des boîtes vides, il faut que ce vide soit évacué par le système de ventouse. Ce processus permet une manipulation rapide et efficace des pièces. Pour un ajustement optimal à la structure de la pièce, le système de ventouse est équipé d'une mousse spéciale souple. Une manipulation précautionneuse des produits est ainsi garantie. En outre, si les pièces sont hétéroclites, aucun remplacement de la ventouse n'est nécessaire. Cela évite les temps d'équipements et les coûts qu'ils entraînent à chaque changement de commande. Lors de la configuration du système de ventouse spécifique au client, il a été veillé à ce que même une occupation partielle du préhenseur soit possible.

Vidéo

Système de préhension de couches par le vide SPZ-M-C pour la palettisation et la dépalettisation de couches de produits

Le système de préhension de couche par le vide SPZ-M-C permet la palettisation et la dépalettisation de couches de produits complètes. Le système de préhension de couches est composé de préhenseurs de surface modulaires et peut être adapté individuellement à la taille de la couche. La surface d'aspiration est dotée de ventouses à vide individuelles. Un bridage mécanique assure encore plus de sécurité pendant tout le procédé de manipulation. Le concept de rideau breveté crée une chambre de vide globale, ce qui permet d'atteindre des forces de prise maximales. Le système de préhension de couches par le vide permet de manipuler aisément des couches intermédiaires, des palettes vides ainsi que des couches avec ou sans décalage.Le système de préhension de couche par le vide SPZ-M-C permet la palettisation et la dépalettisation de couches de produits complètes. Le système de préhension de couches est composé de préhenseurs de surface modulaires et peut être adapté individuellement à la taille de la couche. La surface d'aspiration est dotée de ventouses à vide individuelles. Un bridage mécanique assure encore plus de sécurité pendant tout le procédé de manipulation. Le concept de rideau breveté crée une chambre de vide globale, ce qui permet d'atteindre des forces de prise maximales. Le système de préhension de couches par le vide permet de manipuler aisément des couches intermédiaires, des palettes vides ainsi que des couches avec ou sans décalage.

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

L'URL à laquelle vous essayez d'accéder n'est pas dans la bonne langue ou le bon contexte national.

Le canal du magasin associé à votre compte ne correspond pas au canal de l'URL demandée. Pour consulter les prix ou passer une commande, veuillez passer au canal qui vous est propre.

Produit ajouté avec succès au panier

Aller au panier