Schmalz

검색 결과

필터 결과

카테고리

결과 16 중 1 - 10개

비디오

슈말츠 레이어 그리핑 시스템 SPZ-M-C

백화점 및 내부물류에 적합한 솔루션인 레이어 그리핑 시스템 SPZ-M-C. 팔레트 작업 로봇과 함께 활용하여 생산량을 높일 수 있습니다. 자세히 살펴보세요!슈말츠 SPZ를 활용하면 백화점 및 내부물류를 위한 올바른 솔루션을 갖출 수 있습니다. 고성능 팔레트 작업 로봇 또는 갠트리와 함께 SPZ-M-C를 사용하면 제품 및 작업물을 자동 핸들링하여 생산량이 높아집니다. 개별적으로 계획된 시스템은 최적의 공정 통합을 보장하고 빠른 투자 수익률을 실현합니다. SPZ-M-C는 틈이 있는 레이어, 혼합 레이어, 중간 레이어, 팔레트, 판지 및 필름 포장도 핸들링합니다. 진공 기술을 기계식 그리퍼 지지대와 조합하여 부분적으로 적재된 팔레트를 싣고 내리는 작업도 언제든지 가능합니다. 선택에 따라 -30도까지 내려가는 급속 냉동 구역에서 사용할 수도 있습니다.

비디오

캔의 자동 다층 처리를 위한 진공 층 그리핑 시스템 SPZ

포장 프로세스 내에서 캔 층을 운송하는 물류 프로세스를 구현하기 위해 Schmalz에서 진공 층 그리핑 시스템을 구매하기로 결정했습니다. SPZ 진공 레이어 그리핑 시스템은 90개의 캔으로 구성된 완전한 레이어를 운반합니다. 특정 캔 크기에 묶여 있지 않으므로 총 중량이 16kg에서 34kg인 서로 다른 캔 레이어가 레이어 그립 시스템에 문제를 일으키지 않습니다. 특허 받은 밀봉 폼은 벨트를 사용하여 캔의 누출을 방지하고 높은 유지력을 제공합니다. 이러한 방식으로 생산성이 크게 향상될 수 있습니다.포장 프로세스 내에서 캔 층을 운송하는 물류 프로세스를 구현하기 위해 Schmalz에서 진공 층 그리핑 시스템을 구매하기로 결정했습니다. SPZ 진공 레이어 그리핑 시스템은 90개의 캔으로 구성된 완전한 레이어를 운반합니다. 특정 캔 크기에 묶여 있지 않으므로 총 중량이 16kg에서 34kg인 서로 다른 캔 레이어가 레이어 그립 시스템에 문제를 일으키지 않습니다. 특허 받은 밀봉 폼은 벨트를 사용하여 캔의 누출을 방지하고 높은 유지력을 제공합니다. 이러한 방식으로 생산성이 크게 향상될 수 있습니다.

비디오

겹겹이 캔 처리를 위한 복합 폼이 있는 레이어 그리핑 시스템 SPZ

여러 겹의 캔은 물류 프로세스 내에서 팔레타이징 및 디팔레타이징됩니다. 캔을 여러 겹으로 취급하는 것은 공작물의 주변 가장자리로 인해 특히 까다롭습니다. 이에 대한 해결책으로 슈말츠는 폼이 결합된 SPZ 레이어 그리핑 시스템을 제공합니다. 이것은 모듈식으로 차단된 진공 영역 그리퍼로 구성되며 전체 제품 레이어를 처리할 수 있습니다. 이 응용 분야를 위해 진공 층 그리핑 시스템 SPZ에는 3개의 씰링 플레이트 중 하나로 특수 조합 폼이 장착되어 있습니다. 혁신적인 레이어 구조의 특허 받은 콤비 폼은 가장자리가 달린 캔이나 유리잔 및 버킷과 같이 직경이 작은 공작물을 취급하는 데 특히 적합합니다.여러 겹의 캔은 물류 프로세스 내에서 팔레타이징 및 디팔레타이징됩니다. 캔을 여러 겹으로 취급하는 것은 공작물의 주변 가장자리로 인해 특히 까다롭습니다. 이에 대한 해결책으로 슈말츠는 폼이 결합된 SPZ 레이어 그리핑 시스템을 제공합니다. 이것은 모듈식으로 차단된 진공 영역 그리퍼로 구성되며 전체 제품 레이어를 처리할 수 있습니다. 이 응용 분야를 위해 진공 층 그리핑 시스템 SPZ에는 3개의 씰링 플레이트 중 하나로 특수 조합 폼이 장착되어 있습니다. 혁신적인 레이어 구조의 특허 받은 콤비 폼은 가장자리가 달린 캔이나 유리잔 및 버킷과 같이 직경이 작은 공작물을 취급하는 데 특히 적합합니다.

비디오

호일로 포장된 병 취급을 위한 진공 층 그리핑 시스템 SPZ-M-C

비디오는 Schmalz SPZ-M-C 진공 레이어 그리핑 시스템으로 PET 병 팔레트의 전체 레이어를 처리하는 방법을 보여줍니다. SPZ-M-C 진공 레이어 그리핑 시스템은 거의 모든 제품 레이어, 중간 레이어 및 팔레트의 자동 처리에 특히 적합하므로 주로 백화점 및 내부 물류에서 사용됩니다. SPZ-M-C 레이어 그리핑 시스템에는 추가적인 안정성과 힘을 제공하는 기계적 클램프가 장착되어 있어 표면으로 인해 진공 청소가 어려운 작업물도 처리할 수 있습니다. 또한 특허받은 커튼 개념을 통해 글로벌 진공 흡입 챔버가 생성되어 추가 유지력을 제공하고 수동으로만 운반할 수 있었던 제품을 처리할 수 있습니다. 기본 버전에서 레이어 그리핑 시스템은 전체 팔레트 레이어를 처리하기 위한 모듈식 연동 영역 그리퍼로 구성됩니다. SPZ-M-C 레이어 그리핑 시스템에는 추가적인 안정성과 힘을 제공하는 기계적 클램프가 장착되어 있어 표면으로 인해 진공 청소가 어려운 작업물도 처리할 수 있습니다. 또한 특허받은 커튼 개념을 통해 글로벌 진공 흡입 챔버가 생성되어 추가 유지력을 제공하고 수동으로만 운반할 수 있었던 제품을 처리할 수 있습니다.비디오는 Schmalz SPZ-M-C 진공 레이어 그리핑 시스템으로 PET 병 팔레트의 전체 레이어를 처리하는 방법을 보여줍니다. SPZ-M-C 진공 레이어 그리핑 시스템은 거의 모든 제품 레이어, 중간 레이어 및 팔레트의 자동 처리에 특히 적합하므로 주로 백화점 및 내부 물류에서 사용됩니다. SPZ-M-C 레이어 그리핑 시스템에는 추가적인 안정성과 힘을 제공하는 기계적 클램프가 장착되어 있어 표면으로 인해 진공 청소가 어려운 작업물도 처리할 수 있습니다. 또한 특허받은 커튼 개념을 통해 글로벌 진공 흡입 챔버가 생성되어 추가 유지력을 제공하고 수동으로만 운반할 수 있었던 제품을 처리할 수 있습니다. 기본 버전에서 레이어 그리핑 시스템은 전체 팔레트 레이어를 처리하기 위한 모듈식 연동 영역 그리퍼로 구성됩니다. SPZ-M-C 레이어 그리핑 시스템에는 추가적인 안정성과 힘을 제공하는 기계적 클램프가 장착되어 있어 표면으로 인해 진공 청소가 어려운 작업물도 처리할 수 있습니다. 또한 특허받은 커튼 개념을 통해 글로벌 진공 흡입 챔버가 생성되어 추가 유지력을 제공하고 수동으로만 운반할 수 있었던 제품을 처리할 수 있습니다.

비디오

팔레타이징 애플리케이션의 슈말츠 레이어 그리퍼 SPZ

전체 판지 레이어를 팔레트화하기 위한 표준 레이어 그리퍼 SPZ 모듈형(SPB2 40 실리콘 흡입 패드 포함)입니다.전체 판지 레이어를 팔레트화하기 위한 SPB2 40 실리콘 흡입 패드가 포함된 표준 레이어 그리퍼 SPZ 모듈식. 레이어 패드와 팔레트 핸들링 모듈, 스프링이 장착된 플랜지가 포함되어 있어 레이어 불균일성을 보정하고 레이어를 감지할 수 있습니다.

비디오

다양한 관리 가능한 제품이 포함된 진공 층 그리핑 시스템 SPZ-M-C

물류 프로세스에서 가장 다양한 치수의 제품은 팔레타이징 및 디팔레타이징해야 합니다. 슈말츠의 진공층 그리핑 시스템 SPZ-M-C는 이러한 까다로운 취급 작업에 적합합니다. 다양한 제품 레이어의 자동 팔레타이징 및 디팔레타이징은 진공 레이어 그리핑 시스템 SPZ-M-C에서 문제가 되지 않습니다. SPZ-M-C 레이어 그리퍼 시스템은 모듈식으로 맞물린 표면 그리퍼로 구성되어 있어 레이어 그리퍼를 레이어 크기에 개별적으로 맞출 수 있습니다. 기계적 클램핑은 제품 레이어의 필요한 안정성을 보장합니다. 특허받은 커튼 개념 덕분에 SPZ-M-C 레이어 그리퍼는 글로벌 진공 챔버를 통해 추가 유지력을 생성합니다. 이러한 방식으로 이전에는 수동으로 이동해야 했던 제품 레이어도 처리할 수 있습니다.물류 프로세스에서 가장 다양한 치수의 제품은 팔레타이징 및 디팔레타이징해야 합니다. 슈말츠의 진공층 그리핑 시스템 SPZ-M-C는 이러한 까다로운 취급 작업에 적합합니다. 다양한 제품 레이어의 자동 팔레타이징 및 디팔레타이징은 진공 레이어 그리핑 시스템 SPZ-M-C에서 문제가 되지 않습니다. SPZ-M-C 레이어 그리퍼 시스템은 모듈식으로 맞물린 표면 그리퍼로 구성되어 있어 레이어 그리퍼를 레이어 크기에 개별적으로 맞출 수 있습니다. 기계적 클램핑은 제품 레이어의 필요한 안정성을 보장합니다. 특허받은 커튼 개념 덕분에 SPZ-M-C 레이어 그리퍼는 글로벌 진공 챔버를 통해 추가 유지력을 생성합니다. 이러한 방식으로 이전에는 수동으로 이동해야 했던 제품 레이어도 처리할 수 있습니다.

비디오

전체 제품 레이어를 처리하기 위한 진공 레이어 그리핑 시스템 SPZ-M-C

Schmalz의 레이어 그리핑 시스템은 다양한 제품 레이어의 팔레타이징 및 디팔레타이징을 자동화하는 데 사용됩니다. SPZ-M-C 진공 레이어 그리핑 시스템은 필요한 유지력을 달성하기 위해 기계적인 클램핑력뿐만 아니라 국부적 및 전역적 진공을 생성합니다. 석션 패드가 장착된 석션 표면은 국소 진공을 제공합니다. 이것은 공작물의 각 표면에 작용합니다. 내장된 유량 밸브 덕분에 사용하지 않은 흡입 패드를 즉시 밀봉하여 틈이 있는 레이어 패턴도 흡입할 수 있습니다. 특허받은 커튼 개념은 전체 제품 레이어를 외부에서 밀봉합니다. 결과적인 글로벌 진공은 처리 과정에서 추가적인 안전을 보장합니다. 추가 유지력은 기계적 클램핑으로 실현됩니다. 따라서 이 시스템은 불완전한 레이어 패턴이 있는 경우에도 다양한 제품 레이어에 이상적으로 적합하며 다양한 유지력의 독창적인 조합을 통해 복잡한 프로세스를 자동화할 수 있으므로 훨씬 더 효율적입니다.Schmalz의 레이어 그리핑 시스템은 다양한 제품 레이어의 팔레타이징 및 디팔레타이징을 자동화하는 데 사용됩니다. SPZ-M-C 진공 레이어 그리핑 시스템은 필요한 유지력을 달성하기 위해 기계적인 클램핑력뿐만 아니라 국부적 및 전역적 진공을 생성합니다. 석션 패드가 장착된 석션 표면은 국소 진공을 제공합니다. 이것은 공작물의 각 표면에 작용합니다. 내장된 유량 밸브 덕분에 사용하지 않은 흡입 패드를 즉시 밀봉하여 틈이 있는 레이어 패턴도 흡입할 수 있습니다. 특허받은 커튼 개념은 전체 제품 레이어를 외부에서 밀봉합니다. 결과적인 글로벌 진공은 처리 과정에서 추가적인 안전을 보장합니다. 추가 유지력은 기계적 클램핑으로 실현됩니다. 따라서 이 시스템은 불완전한 레이어 패턴이 있는 경우에도 다양한 제품 레이어에 이상적으로 적합하며 다양한 유지력의 독창적인 조합을 통해 복잡한 프로세스를 자동화할 수 있으므로 훨씬 더 효율적입니다.

비디오

다양한 캔 레이어를 유연하게 처리할 수 있는 진공 레이어 그리핑 시스템 SPZ

캔을 제조할 때 비어 있는 열린 캔의 완전한 레이어를 롤러 컨베이어에서 팔레트로 쌓아야 합니다. 이 공정 단계는 Schmalz의 레이어 그리핑 시스템을 사용하여 빠르고 효율적으로 수행할 수 있습니다. 진공 층 그리핑 시스템 SPZ는 다양한 제품 층 크기와 층 패턴에 적합합니다. 따라서 레이어 그리퍼는 백화점 및 내부 물류에서 사용하기에 특히 적합합니다. 레이어 그리핑 시스템의 치수는 특별히 고객의 요구 사항에 맞게 조정되었습니다. 빈 캔을 처리하려면 사용 가능한 빈 공간을 그리핑 시스템으로 비워야 합니다. 이 작업을 통해 공작물을 빠르고 효율적으로 처리할 수 있습니다. 그리핑 시스템에는 공작물 구조에 대한 최적의 적응을 위해 유연한 특수 폼이 장착되어 있습니다. 이로써 제품의 부드러운 취급이 보장됩니다. 따라서 이기종 공작물의 경우 그리퍼를 변경할 필요가 없습니다. 즉, 작업을 변경할 때 설정 시간이나 설정 비용이 없습니다. 고객별 그리핑 시스템을 설계할 때 그리퍼가 부분적으로라도 점유될 수 있도록 주의를 기울였습니다.캔을 제조할 때 비어 있는 열린 캔의 완전한 레이어를 롤러 컨베이어에서 팔레트로 쌓아야 합니다. 이 공정 단계는 Schmalz의 레이어 그리핑 시스템을 사용하여 빠르고 효율적으로 수행할 수 있습니다. 진공 층 그리핑 시스템 SPZ는 다양한 제품 층 크기와 층 패턴에 적합합니다. 따라서 레이어 그리퍼는 백화점 및 내부 물류에서 사용하기에 특히 적합합니다. 레이어 그리핑 시스템의 치수는 특별히 고객의 요구 사항에 맞게 조정되었습니다. 빈 캔을 처리하려면 사용 가능한 빈 공간을 그리핑 시스템으로 비워야 합니다. 이 작업을 통해 공작물을 빠르고 효율적으로 처리할 수 있습니다. 그리핑 시스템에는 공작물 구조에 대한 최적의 적응을 위해 유연한 특수 폼이 장착되어 있습니다. 이로써 제품의 부드러운 취급이 보장됩니다. 따라서 이기종 공작물의 경우 그리퍼를 변경할 필요가 없습니다. 즉, 작업을 변경할 때 설정 시간이나 설정 비용이 없습니다. 고객별 그리핑 시스템을 설계할 때 그리퍼가 부분적으로라도 점유될 수 있도록 주의를 기울였습니다.

비디오

제품 레이어의 팔레타이징 및 디팔레타이징을 위한 진공 레이어 그리핑 시스템 SPZ-M-C

전체 제품 레이어는 진공 레이어 그리핑 시스템 SPZ-M-C를 사용하여 팔레타이징 및 디팔레타이징할 수 있습니다. 레이어 그리핑 시스템은 모듈식으로 연동된 표면 그리퍼로 구성되며 개별 레이어 크기에 맞게 조정할 수 있습니다. 흡입면에는 개별 진공 흡입 패드가 장착되어 있습니다. 기계적 클램프는 전체 처리 과정에서 추가적인 안전을 제공합니다. 특허받은 커튼 개념은 가장 높은 유지력을 달성하는 글로벌 진공 챔버를 생성합니다. 진공 레이어 그리핑 시스템을 사용하면 중간 레이어, 빈 팔레트 및 오프셋이 있거나 없는 레이어를 문제 없이 처리할 수 있습니다.전체 제품 레이어는 진공 레이어 그리핑 시스템 SPZ-M-C를 사용하여 팔레타이징 및 디팔레타이징할 수 있습니다. 레이어 그리핑 시스템은 모듈식으로 연동된 표면 그리퍼로 구성되며 개별 레이어 크기에 맞게 조정할 수 있습니다. 흡입면에는 개별 진공 흡입 패드가 장착되어 있습니다. 기계적 클램프는 전체 처리 과정에서 추가적인 안전을 제공합니다. 특허받은 커튼 개념은 가장 높은 유지력을 달성하는 글로벌 진공 챔버를 생성합니다. 진공 레이어 그리핑 시스템을 사용하면 중간 레이어, 빈 팔레트 및 오프셋이 있거나 없는 레이어를 문제 없이 처리할 수 있습니다.

비디오

다양한 제품 레이어를 팔레타이징 및 디팔레타이징하기 위한 진공 레이어 그리핑 시스템 SPZ

슈말츠는 다양한 제품 레이어의 처리를 자동화하는 특수 그리핑 시스템을 개발했습니다. 진공 층 그리핑 시스템 SPZ는 모듈식 연동 영역 그리퍼로 구성됩니다. 이러한 방식으로 그리퍼는 개별 요구 사항에 쉽게 맞출 수 있습니다. 흡입 표면은 각 작업물의 윤곽에 최적으로 적응하는 유연한 밀봉 폼으로 구성됩니다. 레이어 그리핑 시스템에는 유량 밸브가 장착되어 있습니다. 이러한 공기 흐름을 기반으로 흡입 표면의 공석을 등록하고 닫습니다. 이 기술을 사용하면 작거나 불완전한 레이어에도 사용할 수 있습니다. 통합 진공 생성은 추가 이점을 제공합니다. 그리퍼는 압축 공기 네트워크에 직접 연결할 수 있으며 외부 진공 발생기에 연결할 필요가 없습니다. 이것은 조립을 단순화하고 간섭하는 윤곽을 줄입니다. 또한 비워야 하는 부피가 훨씬 줄어듭니다. 이것은 필요한 진공이 더 빨리 형성되기 때문에 더 짧은 사이클 시간을 가능하게 합니다. 그리퍼는 동적 처리 프로세스에 이상적으로 적합하며 유연성 덕분에 백화점이나 내부 물류와 같은 다양한 방식으로 사용할 수 있습니다.슈말츠는 다양한 제품 레이어의 처리를 자동화하는 특수 그리핑 시스템을 개발했습니다. 진공 층 그리핑 시스템 SPZ는 모듈식 연동 영역 그리퍼로 구성됩니다. 이러한 방식으로 그리퍼는 개별 요구 사항에 쉽게 맞출 수 있습니다. 흡입 표면은 각 작업물의 윤곽에 최적으로 적응하는 유연한 밀봉 폼으로 구성됩니다. 레이어 그리핑 시스템에는 유량 밸브가 장착되어 있습니다. 이러한 공기 흐름을 기반으로 흡입 표면의 공석을 등록하고 닫습니다. 이 기술을 사용하면 작거나 불완전한 레이어에도 사용할 수 있습니다. 통합 진공 생성은 추가 이점을 제공합니다. 그리퍼는 압축 공기 네트워크에 직접 연결할 수 있으며 외부 진공 발생기에 연결할 필요가 없습니다. 이것은 조립을 단순화하고 간섭하는 윤곽을 줄입니다. 또한 비워야 하는 부피가 훨씬 줄어듭니다. 이것은 필요한 진공이 더 빨리 형성되기 때문에 더 짧은 사이클 시간을 가능하게 합니다. 그리퍼는 동적 처리 프로세스에 이상적으로 적합하며 유연성 덕분에 백화점이나 내부 물류와 같은 다양한 방식으로 사용할 수 있습니다.

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

액세스하려는 URL이 올바른 언어 또는 국가 컨텍스트에 맞지 않습니다.

계정에 연결된 스토어 채널이 요청된 URL의 채널과 일치하지 않습니다. 가격을 확인하거나 주문하려면 사용자별 채널로 전환하세요.

0 장바구니에 제품이 성공적으로 추가되었습니다.

장바구니로 이동