Schmalz

Manipulation manuelle • Logistique • Cartons • Tubes de levage par le vide JumboFlex

Tube de levage par le vide JumboFlex pour la manipulation de cartons empilés

Dans la zone de conditionnement et de préparation des commandes, les produits sont conditionnés dans des cartons puis transportés sur des convoyeurs à rouleaux en vue de leur expédition sur des palettes. Le procédé de prélèvement des cartons du convoyeur à rouleaux et de dépose sur les palettes posées au sol était jusqu'ici réalisé manuellement. Afin de soulager les collaborateurs, qui devaient fournir de gros efforts physiques, l'entreprise se décida à acquérir un auxiliaire de levage.

Le tube de levage par le vide JumboFlex a permis de trouver la solution optimale pour soulever les cartons. Grâce à sa commande d'une seule main et à son poids propre faible, les opérateurs peuvent soulever et déplacer les cartons sans gros efforts. Le tube de levage par le vide JumboFlex est idéal lorsqu'il s'agit de déplacer fréquemment et très rapidement des marchandises légères d'un poids maximal de 35 kg. Doté d'une ventouse double, le tube de levage JumboFlex peut soulever sans problème les cartons peu maniables. Le processus de préhension et de levage réalisé exclusivement à l'aide du vide garantit un haut niveau de flexibilité et de sécurité. Equipé d'un guidon de commande mobile, le tube de levage permet de manipuler de manière ergonomique des charges à des hauteurs importantes.

Afficher plus
Demande de produit

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

L'URL à laquelle vous essayez d'accéder n'est pas dans la bonne langue ou le bon contexte national.

Le canal du magasin associé à votre compte ne correspond pas au canal de l'URL demandée. Pour consulter les prix ou passer une commande, veuillez passer au canal qui vous est propre.

Produit ajouté avec succès au panier

Aller au panier