Schmalz

Manipulation manuelle • Logistique • Cartons • Tubes de levage par le vide JumboFlex

Tube de levage par le vide JumboFlex pour la préparation de cartons dans le respect de la santé

Dans une entreprise de technologie d'assemblage, environ 2 000 cartons pesant jusqu'à 25 kilogrammes sont préparés chaque jour avant d'être expédiés dans le monde entier. Ce travail était auparavant effectué manuellement, ce qui était très pénible pour les collaborateurs : le fait de devoir sans cesse soulever des cartons leur causait des problèmes de dos et de hanches. Afin de rendre le procédé plus ergonomique et de décharger ses collaborateurs, l'entreprise s'est décidée à acquérir un système de levage par le vide de Schmalz.

Le tube de levage par le vide JumboFlex 35 est idéal pour manipuler des cartons d'un poids maximal de 35 kilogrammes. L'élément de commande ergonomique peut être facilement commandé d'un seul doigt et est conçu aussi bien pour les droitiers que pour les gauchers. Le JumboFlex 35 est équipé d'une ventouse double. Celle-ci dispose d'une unité de basculement jusqu'à 90°, ce qui permet d'aspirer les charges en toute flexibilité. La télécommande radio intégrée dans l'élément de commande permet d'activer et de désactiver le générateur de vide. Durant les pauses, le générateur de vide peut ainsi être désactivé, ce qui permet de réduire les coûts d'énergie.

Le tube de levage est suspendu à un système monopoutre en aluminium de Schmalz. La poutre roulante couvre une zone de travail de quatorze fois sept mètres. Le rapport favorable entre le poids propre et la charge garantit un haut niveau d'ergonomie et une parfaite mobilité. Ainsi, le déploiement de force nécessaire pour déplacer les charges est minimal.

Afficher plus
Demande de produit

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

L'URL à laquelle vous essayez d'accéder n'est pas dans la bonne langue ou le bon contexte national.

Le canal du magasin associé à votre compte ne correspond pas au canal de l'URL demandée. Pour consulter les prix ou passer une commande, veuillez passer au canal qui vous est propre.

Produit ajouté avec succès au panier

Aller au panier