Schmalz

PalPharma Hoist

Sistemi per lo scarico, l'attracco, l'alimentazione, il ribaltamento, il versamento e la miscelazione di prodotti in IBC, fusti e sovrasacchi

Provate l'esperienza di sollevare e abbassare i carichi senza problemi con i PalPharma Hoist. Progettati per garantire affidabilità e sicurezza, questi dispositivi di sollevamento consentono di movimentare senza sforzo i carichi pesanti, migliorando il rendimento nei settori farmaceutico e industriale.

Richiedete un preventivo

Caratteristiche e vantaggi

  • Senza sistema idraulico

  • Adatto per corse verticali fino a 16.000 mm e uno sbraccio di 2000 metri

  • Omologazione CE/LOLLER

  • Riduttore con motore a vite a ricircolo di sfere con dispositivo di sicurezza

  • Blocco di sicurezza meccanico centrifugo in caso di sovravelocità

  • Progettato per essere installato in posizione autoportante senza supporto superiore

  • Comandi PLC o pneumatici

  • Velocità fino a 8 m al minuto

Opzioni

Applicazioni tipiche

  • Scarico del prodotto da fusti, IBC o FIBC in in un recipiente di raccolta a livello alto o basso.

  • Collegamento di fusti, IBC, sacchi o sacchetti a un isolatore o a una stazione di ribaltamento

  • Alimentazione di linee di imballaggio

  • Accoppiamento di valvole a farfalla divise con una forza verso il basso minima sulla metà ricevente della valvola o sulla struttura di supporto

  • Utilizzabile in combinazione con un imbuto di scarico a compressione per il trasferimento di prodotti ad alto contenimento e applicazioni sterili

  • Sollevatori a piattaforma per pallet e carrelli verso livelli di soppalco o piani aggiuntivi

Contatto

Se avete domande, non esitate a contattarci.
Schmalz Limited

Unit 20 Broombank Park
Chesterfield
Derbyshire
S41 9RT
Gran Bretagna

+44 1246 452054
schmalz@schmalz.co.uk
Modulo di contatto

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

L'URL a cui si sta cercando di accedere non è nella lingua o nel contesto nazionale corretto.

Il canale del negozio associato al vostro account non corrisponde al canale dell'URL richiesto. Per visualizzare i prezzi o effettuare un ordine, passare al canale specifico dell'utente.

0 prodotti aggiunti con successo al carrello

Vai al carrello

Schmalz Select - Gamma di prodotti preferiti per la tecnologia del vuoto

Tutto disponibile. Tutto pronto. Tutto chiaro.

Con il portafoglio Select, potete contare su prodotti standard collaudati, immediatamente e globalmente disponibili e combinabili in modo ottimale. Niente più tempi di consegna lunghi e incertezze nella scelta dei prodotti. Trovate esattamente i componenti di cui avete bisogno, in modo rapido, semplice e disponibile in tutto il mondo.