Schmalz

Clamping • Metal / Sheet metal

다양한 공작물의 유연한 처리를 위한 멀티 클램프 진공 클램핑 시스템

수동으로 처리해야 하는 공작물은 진공을 사용하여 클램핑되어 공작물에 손상이나 자국이 남지 않습니다. 또한 공작물은 모든 면에서 가공해야 합니다. 멀티 클램프 진공 클램핑 시스템으로 공작물을 수동으로 고정하고 처리할 수 있습니다. Multi-Clamp 석션 플레이트와 옵션으로 제공되는 Multi-Base 회전 및 선회 장치로 구성됩니다. 진공을 사용하거나 기계적으로 나사를 사용하여 거의 모든 표면에 실질적으로 부착하면 작업장과 건설 현장에서 다용도로 사용할 수 있습니다. 유연한 씰링 코드를 사용하면 석션 플레이트가 개별 클램핑 표면을 생성할 수 있으므로 석션 플레이트는 중소 크기의 작업물에 이상적인 클램핑 도구가 됩니다. 적용 필름은 공작물이 놓이는 석션 플레이트의 간단한 교체를 보여줍니다. 이것은 진공 기술의 도움으로 즉시 해결됩니다. 이것은 가공 중 미끄러짐을 방지합니다. 회전 및 선회 장치로 인해 인체 공학적 자세로 조립 공정을 수행할 수 있습니다.

자세히보기
제품 요청

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.
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
Select 포트폴리오를 사용하면 전 세계에서 즉시 사용 가능하고 최적으로 조합할 수 있는 검증된 표준 제품을 신뢰할 수 있습니다. 더 이상 긴 납품 시간과 제품 선택의 불확실성이 없습니다. 빠르고 복잡하지 않으며 전 세계에서 사용 가능한 필요한 진공 부품을 정확하게 찾아보세요.