Schmalz

Schmalz Solution Kit maakt bin-picking in recordtempo mogelijk

Schmalz versnelt het grijpen. Hierachter zit een oplossing die verschillende software- en hardwarecomponenten met elkaar verbindt, zodat robotcellen sneller kunnen zien, grijpen en communiceren met systemen op een hoger niveau. Hoe dit eruit kan zien wordt gedemonstreerd door de Pick Accelerator, die topprestaties uitvoert dankzij de ivOS Pick-and-Pack solution kit. De grijpersystemen worden dit jaar voor het eerst gepresenteerd op de LogiMAT.

De Pick Accelerator beheert 2.700 picks per uur onder begeleiding van de Schmalz Solution Kit ivOS Pick-and-Pack.

Schmalz tilt bin picking naar een hoger niveau. Om de interactie tussen grijper, robot, camera en orderverzamelsoftware te perfectioneren, is de Schmalz Solution Kit ontwikkeld, met als toppunt het open besturingssysteem ivOS. Met de kit krijgen toeleveranciers van robotcellen - zowel machinebouwers als integratoren - een werkbare technologische oplossing die snel geïntegreerd kan worden in elke willekeurige robot applicatie. Tegelijkertijd is het systeem zo flexibel en open dat automatiseringsingenieurs het te allen tijde kunnen aanpassen aan klantspecifieke voorschriften. Het geleverde complete engineeringpakket ondersteunt hen daarbij - het omvat alle CAD-gegevens, schakelschema's, technische ontwerpen en nog veel meer.

Bovendien maken grijpertechniek, 3D-zichtsensoren en een specifieke softwareconfiguratie op aanvraag deel uit van de oplossing. Door de integratie van verschillende interfaces maakt Schmalz ook communicatie met magazijnbeheersystemen en met verschillende protocollen mogelijk, bijvoorbeeld om data in realtime uit te wisselen. Het idee achter de Solution Kit is niet beperkt tot één enkel scenario voor de applicatie. Naast de bin-picking applicatie werkt Schmalz aan andere picking varianten.

2.700 picks per uur

Schmalz laat zien hoe de bundel kan werken met zijn Pick Accelerator. Schmalz ontwikkelde een pilot applicatie als eerste use case. De technologiegroep Körber integreerde deze robotcel in de bestaande logistiek in het hoofdkwartier van Schmalz zelf. Twee robots beheren er 2.700 picks per uur - dat is orderverzamelen met een recordsnelheid! De robots werken tegelijkertijd en kunnen binnen een seconde van grijper vervangen, naargelang er dozen, flacons of zakken moeten worden gehandeld. Twee 3D-camera's kijken na elke pick in de doos, en de picking software analyseert deze input, berekent en stuurt de volgende grijper. Voor de beste pick heeft het systeem verschillende grijperalgoritmen parallel leverbaar. Het deblokkeringselement is geïntegreerd in de grijper, die met zijn vijf assen tot in elke hoek van de kist reikt. Hoe belangrijk de afzonderlijke componenten ook zijn, de dynamische interactie wordt alleen mogelijk gemaakt door de Schmalz Solution Kit ivOS Pick-and-Pack - door het unieke samenspel van innovatieve grijpertechniek, moderne 3D-sensortechnologie en de nieuwste algoritmen voor het bepalen van het grijppunt.

Voor de eerste use case deed Schmalz een beroep op de expertise van de experts van Körber op het gebied van aansluiting op de keten. Samen met Schmalz implementeerden zij de verbinding van de robot pick-and-pack-cel met de bestaande logistieke systemen en de integratie van de cel in de software voor de sturing van de materiaalstroom voor de pilot applicatie. Daarmee is Körber de eerste integrator die de ivOS Pick-and-Pack Solution Kit met succes heeft geïnstalleerd. Körber zal nauw blijven samenwerken met Schmalz als verkoop- en integratiepartner voor bin-picking applicaties.

Perscontact

Het Schmalz-persteam beantwoordt graag al uw vragen.

presse@schmalz.de

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

De URL die u probeert te openen is niet in de juiste taal of landcontext.

Het winkelkanaal dat is gekoppeld aan uw account komt niet overeen met het kanaal van de gevraagde URL. Om prijzen te bekijken of een bestelling te plaatsen, schakelt u over naar uw gebruikersspecifieke kanaal.

0 producten succesvol toegevoegd aan winkelwagen

Naar winkelwagen

Schmalz Select - Preferent productaanbod voor vacuümtechniek

Alles leverbaar. Allemaal klaar. Alles veilig.

Met het Select-assortiment kunt u vertrouwen op bewezen standaardproducten die onmiddellijk en wereldwijd leverbaar zijn en optimaal gecombineerd kunnen worden. Geen lange levertijden en onzekerheid meer bij het kiezen van producten. Vind precies de componenten die u nodig hebt - snel, ongecompliceerd en wereldwijd leverbaar.