Schmalz

Veelgestelde vragen (FAQ) - IO-Link

Wat is IO-Link?

IO-Link is een point-to-point communicatiestandaard voor automatiseringstechnologie. IO-Link maakt geïntegreerde communicatie op alle niveaus mogelijk, van sensoren en actuatoren via hogere controllers (PLC's) en verder tot het besturingsniveau. Een intelligent veldapparaat kan via deze interface gegevens verzenden over de status, het energieverbruik en het proces. Tegelijkertijd kunnen parameters van de controller worden gewijzigd en vervolgens naar het product worden overgedragen.

Hoe wordt een slim veldapparaat via IO-Link in het systeem geïntegreerd?

Het intelligente veldapparaat wordt zowel van vermogen voorzien als via de IO-Link-aansluiting in het systeem geïntegreerd. Het apparaat wordt via de IO-Link-kabel aangesloten op de zogeheten IO-Link-master en van daaruit aangesloten op de controller. Dit verlaagt de kosten van bekabeling in het systeem aanzienlijk. Parametrering van de apparaten wordt opgeslagen in het bovenliggende automatiseringssysteem. Als een veldapparaat wordt verwisseld, kunnen de vorige parameters hier snel naartoe worden overgebracht via IO-Link.

De IO-Link-master en het veldapparaat zijn verbonden door een niet-afgeschermde driedraads kabel van maximaal 20 meter lang.

Wat is een IO-Link-master?

Een systeem kan bestaan uit meerdere IO-Link-apparaten. Elk apparaat wordt aangesloten op de IO-Link-master. De master levert de interface naar de bovenliggende controller en regelt de communicatie tussen aangesloten IO-Link-apparaten.

Waar worden de gegevens opgeslagen?

De gegevens kunnen worden opgeslagen in externe of bedrijfsinterne clouds.

Wat is het verschil tussen IO-Link en Ethernet?

IO-Link en Industrieel Ethernet maken geïntegreerde communicatie op alle niveaus mogelijk, van sensoren en actuatoren via bovenliggende controllers (PLC's) en verder tot op besturingsniveau.

IO-Link is een point-to-point communicatiestandaard, terwijl Ethernet gebaseerd is op een bussysteem. Via Ethernet kunnen meerdere deelnemers rechtstreeks met elkaar communiceren. In tegenstelling tot IO-Link heeft Ethernet hiervoor geen extra IO-Link-master nodig.

Wat is een IODD?

IODD staat voor IO Device Description. Het bevat identificatie-, proces- en apparaatgegevens voor sensoren en actuatoren die zijn uitgerust met de IO-Link-interface. De IODD bestaat uit een hoofdbestand en verschillende afbeeldingsbestanden.

Waar kan ik de IODD vinden?

De IODD voor elk intelligent Schmalz-apparaat is te vinden in de online shop. Roep eerst het betreffende artikel op via het onderdeelnummer of de benaming. Op het tabblad 'Documentatie' vindt u naast de gebruikershandleiding ook de IODD.

Wat is een functiemodule?

Schmalz biedt functiemodules voor zijn intelligente apparaten waarmee de apparaten snel en zonder grote handmatige aanpassingen in verschillende besturingssystemen kunnen worden geïntegreerd. Functiemodules voor IO-Link-apparaten vereenvoudigen de communicatie met de PLC door apparaat- en procesparameters te leveren.

Waar kan ik de functiemodules vinden?

U kunt de bijbehorende functiemodules direct op de pagina van het product in de online shop vinden. Roep het betreffende artikel op via het onderdeelnummer of de benaming. Op het tabblad 'Documentatie' vindt u naast de gebruikershandleiding ook de functiemodules.

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

De URL die u probeert te openen is niet in de juiste taal of landcontext.

Het winkelkanaal dat is gekoppeld aan uw account komt niet overeen met het kanaal van de gevraagde URL. Om prijzen te bekijken of een bestelling te plaatsen, schakelt u over naar uw gebruikersspecifieke kanaal.

0 producten succesvol toegevoegd aan winkelwagen

Naar winkelwagen