Schmalz

Seçim Yardımcıları: Sızdırmazlık Elemanı ve Vana Tipi FXP/FMP

Esnek, Hızlı Değiştirilebilen Sızdırmazlık Elemanları

Sızdırmazlık köpüğü ve vantuzlar, optimize edilmiş yapışkan film ve itme işlevi sayesinde hızlı ve kolay bir şekilde değiştirilebilir

Hızlı Değişen Yapışkan Filmli Sızdırmazlık Köpüğü

  • Optimum ayarlama yetenekleri
  • Kısa döngü süreleri için hızlı geri tepme
  • Yapışkan kalıntısı olmadan ve tabakayı temizlemeye gerek kalmadan değiştirilebilir
  • 20mm'den daha geniş iş parçaları için tasarlanmıştır (5 emiş sıralı tasarımda, istek üzerine)
  • İsteğe bağlı filtre matı ile

Push-in Fonksiyonlu Vantuzlar

  • Optimum yükseklik dengeleme ve sönümleme etkisi
  • İtme mekanizması sayesinde hızlı değiştirme
  • Çaplar 20 mm ve 40 mm
  • FDA uyumlu silikondan üretilmiştir
  • İsteğe bağlı ek filtre ile

Seçim Yardımı

Uygulama özellikleri Sızdırmazlık köpüğü Vantuzlar
Levhalar, metal levhalar, levhalar, kesitler ve paletler gibi sert iş parçaları
Karton kutular, çuvallar, torbalar ve tepsiler gibi esnek iş parçaları
Şeritler, kesitler, levhalar gibi uzun iş parçaları
Pürüzlü ve yapılandırılmış yüzeye sahip iş parçaları
Kavanozlar (açık veya kapalı) ve sürekli kenarlı kutular gibi daha küçük ürün katmanlarının taşınması

Yenilikçi Valf Teknolojisi

Değişen gereksinimler durumunda vana tipi ve boyutu kolay ve hızlı bir şekilde değiştirilebilir

Çek Valfler SVK

  • Açıkta kalan emme hücrelerinin kapatılması için taban bölümüne entegre edilmiş küresel vanalar
  • Sızdırmaz entegre, daha yüksek vakumun yanı sıra gelişmiş enerji verimliliği ve tutma kuvveti sağlar
  • Yüksek akış hızı ve hızlı toplama ve üfleme için yonca şekilli valf filmi
  • Planlanmamış yüzeylerde bile düzgün çalışma sağlanır

Akış Sınırlayıcılar SW

  • Açıkta kalan emme hücrelerinden kaynaklanan sızıntı kayıplarını en aza indirmek için entegre akış kısıtlayıcılara sahip valf filmi
  • Döndürme işlemleri ve yüksek ivmelenmeler için uygundur
  • Farklı akış çapları mevcuttur (opsiyonel)

Uygulama özellikleri SVK SW
Pürüzsüz ve hava geçirmez iş parçaları (örn. metal levhalar, cam, kaplamalı ahşap)
Gözenekli iş parçaları (örn. kutular, çuvallar, kaplanmamış ahşap)
Yapılandırılmış yüzeyler
Kavrayıcı kapsamı düşük olan iş parçaları (örn. borular, kesitler)
Minimum döngü süreleri (aktif üfleme)
Enerji verimliliğinin optimizasyonu
Dönme hareketleri > 45°

İletişim

Herhangi bir sorunuz varsa, lütfen bizimle iletişime geçmekten çekinmeyin.
Schmalz Vakum San. ve Tic. Ltd. Şti.

Aydınlı Mah. Çakır Sok. No: 4A
P.K. 34953 Tuzla / İSTANBUL

Türkiye
+90 216 340 01 21
schmalz@schmalz.com.tr
İletişim Formu

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

Erişmeye çalıştığınız URL doğru dil veya ülke bağlamında değil.

Hesabınızla ilişkili mağaza kanalı, istenen URL'nin kanalıyla eşleşmiyor. Fiyatları görüntülemek veya sipariş vermek için lütfen kullanıcıya özel kanalınıza geçin.

0 ürünler sepete başarıyla eklendi

Alışveriş sepetine git