Schmalz

Manuel kullanım • Plastikler • Plastik levhalar • Vakumlu Kaldırma Cihazları VacuMaster Basic

Vakumlu kaldırma cihazları VacuMaster Basic, fotovoltaik sistemlerin üretiminde lojistik iş akışlarını kolaylaştırıyor

Fotovoltaik sektöründe, kullanılan plastik panellerin yüksek raflı depodan bireysel çalışma adımlarına manuel olarak taşınması gerekiyordu. Panellerin ağırlığı 80 ila 100 kg arasındadır ve boyutları 4.000 x 2.000 mm'dir (uzunluk x genişlik). Önceden bu iş için en az iki kişiye ihtiyaç duyuluyordu. Plastik levhaların nazikçe taşınması ve çalışanların daha kolay çalışması isteniyordu.

Kullanılan vakumlu kaldırma cihazları, VacuMaster Basic, farklı yük sınıflarında tasarlanmıştır. Kaldırma tertibatlarının her biri 90° döndürülebilir ve plastik levhaların dik levha taşıma arabalarına yerleştirilmesini mümkün kılar. Çalıştırma için sadece bir kişi gereklidir. Buna ek olarak, vakumlu kaldırma cihazı VacuMaster Basic, verimsiz duruş süreleri azaltılabildiği için üretkenliği artırır. Ayrıca, kaldırma cihazı nazik ve çiziksiz çalışmayı garanti eder. Çok kompakt ve ağırlık odaklı tasarım sayesinde ergonomik kullanım mümkündür. SRA alüminyum vinç sistemi ile birlikte yükler zahmetsizce taşınabilir. Vinç arabasının tüm yük taşıyıcı silindirleri üzerindeki eşit yük dağılımı, "hareket yönü boyunca çekerken" bile arabaların eğilmesini önler.

Daha fazla göster
Ürün sorgulama

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

Erişmeye çalıştığınız URL doğru dil veya ülke bağlamında değil.

Hesabınızla ilişkili mağaza kanalı, istenen URL'nin kanalıyla eşleşmiyor. Fiyatları görüntülemek veya sipariş vermek için lütfen kullanıcıya özel kanalınıza geçin.

0 ürünler sepete başarıyla eklendi

Alışveriş sepetine git