Schmalz

Manual handling • Aerospace • Baggage • Vacuum tube lifters JumboFlex

Vakumlu kaldırıcı JumboFlex, Münih Havalimanı'nda yolcu bagajlarının taşınmasını kolaylaştırıyor

Bir havalimanının Terminal 1'inde, 35 kg'a kadar olan bagaj parçaları, modern bir ayırma ve dağıtım sistemi aracılığıyla tanımlanmış yükleme noktalarına taşınır. Bagajların %50'sinden fazlasının ağırlığı 15 ila 20 kg arasındadır ve bu da çalışanların ergonomik çalışma yöntemleri açısından kaldırma yardımcılarının kullanımını kaçınılmaz kılmaktadır. Eskiden çıkış noktalarındaki yükleme ve boşaltma işlemleri personelin en fazla fiziksel efor sarf etmesini gerektiriyordu. Bagaj parçaları aprona veya taşıma arabalarına yerleştirilmelidir. Oradan da nihayet uçağa ulaşırlar. Çalışanların iş yüküne ek olarak, Avrupa Birliği'nin yeni planlanan ve gelecekte daha katı olacak iş güvenliği düzenlemeleri de Münih Havalimanı'nın bir kaldırma yardımcısına ilgi duymasına neden oldu.

Vakumlu  kaldırıcı JumboFlex, 35 kg ağırlığa kadar hafif malların sık ve çok hızlı transferi için idealdir. Kullanılan SRC radyo uzaktan kumandası verimliliği artırır ve enerji maliyetlerinden tasarruf etmek için değerli bir yatırımdır. Operatörün Punpe'yi doğrudan kontrol elemanından açıp kapatmasına olanak tanır. Vakumlu kaldırıcının ergonomik tek elle kullanımı, operatörün yorulmadan ve sağlığına zarar vermeden çalışmasını sağlar. 2'si 1 arada tutucu ile kullanıcı, basit bir döndürme mekanizması aracılığıyla vakumla taşınamayan bagajlar için mekanik kanca ile vakumlu bagaj tutucu arasında geçiş yapabilir. Taşıma sistemi, alüminyum vinç rayına sahip Schmalz SK kolon monteli döner vinç ile tamamlanmıştır. Bu vincin özelliği, son derece kolay hareket edebilmesidir. En az 180°'lik bir dönüş açısı ile mevcut çalışma alanı en iyi şekilde kullanılır. Schmalz'ın vinçleri koşullara özel olarak uyarlanabilir ve bu uygulamayı mükemmel bir şekilde tamamlar.

Daha fazla göster
Ürün sorgulama

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

Erişmeye çalıştığınız URL doğru dil veya ülke bağlamında değil.

Hesabınızla ilişkili mağaza kanalı, istenen URL'nin kanalıyla eşleşmiyor. Fiyatları görüntülemek veya sipariş vermek için lütfen kullanıcıya özel kanalınıza geçin.

0 ürünler sepete başarıyla eklendi

Alışveriş sepetine git

Schmalz Select - Vakum Teknolojisi için Tercih Edilen Ürün Yelpazesi

Hepsi mevcut. Hepsi hazır. Hepsi temiz.

Select portföyü ile, hemen ve tüm dünyada mevcut olan ve optimum şekilde birleştirilebilen kanıtlanmış standart ürünlere güvenebilirsiniz. Artık uzun teslimat süreleri ve ürün seçerken belirsizlik yok. Tam olarak ihtiyacınız olan bileşenleri bulun - hızlı, karmaşık olmayan ve dünya çapında mevcut.