Schmalz

Manual handling • Aerospace • Baggage • Vacuum tube lifters JumboFlex

JumboFlex, lifter met vacuümbuizen, vereenvoudigt afhandeling passagiersbagage op luchthaven München

In Terminal 1 van een luchthaven worden de bagagestukken tot 35 kg via een modern sorteer- en distributiesysteem naar de vastgestelde laadpunten vervoerd. Meer dan 50 % van de bagage weegt tussen 15 en 20 kg, waardoor het gebruik van tilhulpmiddelen onvermijdelijk is met het oog op de ergonomische werkwijze van de werknemers. Het in- en uitladen aan de kassa's vergde vroeger de grootste fysieke inspanning van het personeel. De bagagestukken moeten op het schort of op de transportwagens worden gelegd. Van daaruit bereiken ze eindelijk het vliegtuig. Naast de werklast van de werknemers waren ook de nieuw geplande en in de toekomst strengere voorschriften van de Europese Unie inzake arbeidsveiligheid een reden voor de luchthaven van München om belangstelling te hebben voor een hijsmiddel.

De vacuüm buisheffer JumboFlex is ideaal voor frequente, zeer snelle overbrenging van lichte goederen met een gewicht tot 35 kg. De gebruikte radiografische SRC-afstandsbediening verhoogt de productiviteit en is een lonende investering om energiekosten te besparen. Hiermee kan de operator de Punpe rechtstreeks op het bedieningselement in- en uitschakelen. De ergonomische eenhandige bediening van de buisheffer stelt de bediener in staat te werken zonder vermoeidheid en zonder zijn gezondheid te schaden. Met de 2-in-1 grijper kan de gebruiker via een eenvoudig draaimechanisme wisselen tussen de mechanische haak voor niet-zuigbare bagagestukken en de vacuüm bagagegrijper. Het overslagsysteem wordt gecompleteerd door een Schmalz SK kolomzwenkkraan met aluminium kraanrail. Deze kraan wordt gekenmerkt door zijn extreme bewegingsgemak. Met een zwenkhoek van ten minste 180° wordt het beschikbare werkgebied optimaal benut. Kranen van Schmalz kunnen individueel aan de omstandigheden worden aangepast en ronden deze toepassing perfect af.

Toon meer
Productaanvraag

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

De URL die u probeert te openen is niet in de juiste taal of landcontext.

Het winkelkanaal dat is gekoppeld aan uw account komt niet overeen met het kanaal van de gevraagde URL. Om prijzen te bekijken of een bestelling te plaatsen, schakelt u over naar uw gebruikersspecifieke kanaal.

0 producten succesvol toegevoegd aan winkelwagen

Naar winkelwagen

Schmalz Select - Preferent productaanbod voor vacuümtechniek

Alles leverbaar. Allemaal klaar. Alles veilig.

Met het Select-assortiment kunt u vertrouwen op bewezen standaardproducten die onmiddellijk en wereldwijd leverbaar zijn en optimaal gecombineerd kunnen worden. Geen lange levertijden en onzekerheid meer bij het kiezen van producten. Vind precies de componenten die u nodig hebt - snel, ongecompliceerd en wereldwijd leverbaar.