Schmalz

Esnek, Hızlı Değiştirilebilen Sızdırmazlık Elemanları

Sızdırmazlık süngeri ve vantuzlar,  yapışkan film yüzeyi ve itme işlevi sayesinde hızlı ve kolay bir şekilde değiştirilebilir.

Hızlı Değişen Yapışkan Filmli Sızdırmazlık Köpüğü

  • Optimum ayarlama yetenekleri

  • Kısa döngü süreleri için hızlı geri tepme

  • Yapışkan kalıntısı olmadan ve tabakayı temizlemeye gerek kalmadan değiştirilebilme olanağı

  • 20mm'den daha geniş iş parçaları için tasarlanmıştır (5 vantuz sıralı tasarımı)

  • İsteğe bağlı filtre matı ile

  • Hassas iş parçalarının iz bırakmadan taşınması için SU koruyucu örtü  seçeneği mevcuttur

Push-in Fonksiyonlu Vantuzlar

  • Optimum yükseklik dengeleme ve sönümleme etkisi

  • İtme mekanizması sayesinde hızlı değiştirme

  • 20 mm ve 40 mm ölçüde değişen çaplar

  • FDA uyumlu silikondan üretilmiştir

  • İsteğe bağlı ek filtre ile

Seçim Yardımı

Uygulama özellikleri

Sızdırmazlık köpüğü

Vantuzlar

Levhalar, metal levhalar, saclar, çelik parça ve metal  kesitler gibi sert iş parçaları

✓

 

Karton kutular, çuvallar, torbalar ve tabla  gibi esnek iş parçaları

 

✓

Şeritler, kesitler, levhalar gibi uzun iş parçaları

✓

 

Pürüzlü ve özel işlemli yüzeye sahip iş parçaları

✓

 

Kavanozlar (açık veya kapalı) ve yuvarlak kutular gibi daha küçük ürün katmanlarının taşınması

✓

 

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

Erişmeye çalıştığınız URL doğru dil veya ülke bağlamında değil.

Hesabınızla ilişkili mağaza kanalı, istenen URL'nin kanalıyla eşleşmiyor. Fiyatları görüntülemek veya sipariş vermek için lütfen kullanıcıya özel kanalınıza geçin.

0 ürünler sepete başarıyla eklendi

Alışveriş sepetine git

Schmalz Select - Vakum Teknolojisi için Tercih Edilen Ürün Yelpazesi

Hepsi mevcut. Hepsi hazır. Hepsi temiz.

Select portföyü ile, hemen ve tüm dünyada mevcut olan ve optimum şekilde birleştirilebilen kanıtlanmış standart ürünlere güvenebilirsiniz. Artık uzun teslimat süreleri ve ürün seçerken belirsizlik yok. Tam olarak ihtiyacınız olan bileşenleri bulun - hızlı, karmaşık olmayan ve dünya çapında mevcut.