Schmalz

Dijital Mühendislik Hizmeti

Kavrama çözümlerinin seçimi, dizaynı ve mühendisliği genellikle değerli kaynakları tüketen uzun ve karmaşık bir işlemdir. Schmalz'ın Dijital Mühendislik Hizmeti ile mühendislik işleminizin verimliliğini %80'e kadar artırın.

Özel kavrama çözümlerinin dijital dizaynı

Dijital Mühendislik Hizmetimizle, herhangi bir manuel analizden daha hızlı ve daha güvenilir bir şekilde çalışabilir ve dizayn edilen kavrama çözümü gerekli çekirdek fonksiyonlarınıza odaklandığı için verimli kalabilirsiniz.

Sac plaka taşıma için özel kavrama çözümlerinizi dijital ve otomatik olarak dizayn edin; bu, muazzam veri hacmi ve gereken zaman nedeniyle daha önce geleneksel yöntemlerle mümkün olmayan bir yoldu.

Sonuç: Çeşitli taşıma süreçlerinizi otomatikleştirmek için en uygun şekilde tasarlanmış, kavrama çözümünüzün dijital bir tasarımını elde edersiniz.

Dijital Mühendislik Hizmetini Başlatın

Bir bakışta avantajlarınız

Daha hızlı

1 hafta mühendislik süresi yerine 1 gün

Manuel dizayn yerine otomatik dijital dizayn ile dizayn sürenizi kısaltın. Kavrama çözümlerinizi rekor sürede tasarlayın.

Daha güvenilir

Manuel tahminler yerine dijital hassasiyet

Geometrileri, binlerce kavrama noktasını, ağırlık merkezlerini ve tutma kuvvetlerini dikkate alan bir dizayndan yararlanın.

Daha verimli

Aşırı mühendislik gerektirmeyen özel çözümler

İdeal hizalama ve özelleştirme yoluyla iş parçalarınıza ve gerekliliklerinize en iyi şekilde uyarlanmış, verimli kavrama çözümleri dizayn edin.

Sizin sonucunuz

Otomatik taşıma için otomatik dizayn

Herhangi bir gripper değişimi olmadan ve önemli ölçüde azaltılmış kurulum maliyetleriyle, dijital dizaynın sonucu size çok çeşitli komponentleri taşımak için uygulamaya özel ve ölçeklenebilir bir çözüm sunar.

Schmalz'ın Dijital Mühendislik Hizmeti, otomatik mühendislik işlemleri için yeni standartlar belirliyor - her zamankinden daha hızlı, daha güvenilir ve daha verimli. Bu, şirketlerin işlemlerini önemli ölçüde hızlandırmalarını ve verimli, sürdürülebilir ve zeki kavrama çözümleriyle geleceği aktif olarak şekillendirmelerini sağlar.
∼ Dr. Johannes Schmalz, Yönetici Hissedar

Dijital Mühendislik Hizmeti nasıl çalışır

Örnek müşteri analizi

Dijital dizayn sayesinde artan verimlilik

Bir 2D lazer kesim uygulamasında 30 farklı iş parçasının otomatik olarak taşınması? Müşterilerimizden birinin gerekliliği buydu.

Bu zorluğu üstlendik ve kurulum zamanlarını minimumda tutmak için sac plaka taşıma işlemini tek bir tutucu ile gerçekleştirdik. Dijital Mühendislik Servisimiz, optimum kavrama çözümünü geliştirmek için 3 milyondan fazla kavrama işlemi gerçekleştirdi.

Bir bakışta dijital dizaynın faydaları:

  • 4 gün daha az mühendislik süresi

  • 2560 € maliyet tasarrufu

Bu değerler, önceki müşteri analizlerinden elde edilen ortalama değerlere dayanmaktadır ve dijital çözümümüzün işlemleriniz için potansiyelini göstermektedir.

Şimdi siz de daha yüksek verimlilikte çalışın

Sık Sorulan Sorular

Bir kavrama çözümünün dijital dizaynında izlenecek adım adım işlem nedir?

Schmalz’ın dijital tutucu dizayn işlemi dört otomatik adımdan oluşur:

  • Veri Yükleme: İş parçanızın CAD modelini portal'e yüklersiniz.

  • Parametreleştirme: Temel kısıtlamaları (ör. robot tipi, kurulum alanı) tanımlarsınız.

  • Otomatik Oluşturma: Algoritma, en uygun tutucu konfigürasyonunu belirler ve komponentleri konumlandırır.

  • Sonuç İndirme: Projeniz için nihai tasarım verilerini ve dokümantasyonu alırsınız.

Hangi CAD verileri gereklidir ve montajları da yükleyebilmek mümkün mü?

Hayır, montajlar işlemlenemez. Schmalz’ın Dijital Mühendislik Hizmeti, iş parçası dosyaları olarak yalnızca tek bileşeni olan 3B komponentleri gerektirir.

CAD veri gereklilikleri:

  • Dosya formatları: STEP, Parasolid (.x_t), .sldprt, .prt, .catpart, .ipt, .par, DXF.

  • Dosya boyutu: Her yükleme için maksimum 500 MB.

  • Önerilen miktar: Birden fazla iş parçası dosyası yükleyin (ideal olarak: 200–500 dosya). Bu, aletin mümkün olduğunca çok sayıda gerçek komponentleri kapsayan bir tutucu belirlemesini sağlar.

Yüklediğim CAD verilerinin güvenliği ve gizliliği ne durumda?

CAD verileriniz Schmalz’da tam olarak korunmaktadır ve mülkiyetinizde kalır. Veriler kesinlikle gizli olarak ele alınır ve üçüncü şahıslara ifşa edilmez. Bu veriler, Schmalz’ın Genel Şartlar ve Koşullarının 7. Maddesi uyarınca, yalnızca size özel tutucu tasarımınız ve Schmalz’ın hesaplama aletlerinin şirket içi optimizasyonu için kullanılır.

Dijital dizayn hangi komponentler, malzemeler ve endüstriler için uygundur?

Schmalz’ın dijital dizayn çözümü, düz 2D metal sac komponentlerin otomatik taşıma için özel olarak tasarlanmıştır.

  • Hedef endüstriler: metal levha imalatı, otomotiv endüstrisi ve mekanik mühendisliği.

  • Desteklenmeyenler: Üç boyutlu (3D) geometriler ve diğer malzemeler (ör. ahşap, plastik veya karton).

Otomatik olarak üretilen sonuç ne kadar güvenilirdir?

Dizayn sonucu, teknik rehberlik amacıyla hazırlanmış bir ön statik analizdir; bu, hemen kullanıma hazır bir tutucu sistem değildir. Spesifik işlem ve dinamik koşullar (örneğin, kesin robot tipleri, devir süreleri veya arayüzler) dikkate alınmadığından, belirlenen tutucu düzeni, Schmalz uzmanlarıyla birlikte yapılacak sonraki ayrıntılı planlama için sağlam bir dijital temel oluşturur.

Sonuç olarak hangi belgeleri ve proje verilerini alacağım?

Schmalz’ın dijital tutucu dizaynı sayesinde, ön planlama için bir teknik veriler paketi alacaksınız. Bu paket şunları içerir:

  • Kavrama Analizi Raporu (teknik değerlendirme)

  • Görsel kavrama videoları (taşıma simülasyonu)

  • Tutucu düzeninin 3D CAD modeli (tutucu modüllerinin yerleşimi)

Daha sonra iş parçası değişirse dizaynı adapte edebilir miyim?

Hayır, tamamlanmış bir dizayn geriye dönük olarak düzenlenemez. İş parçanızın geometrisi değişirse, güncellenmiş 3B CAD modelini kullanarak yeni bir analiz başlatmanız yeterlidir. Schmalz, tutucu düzenini bu durumda sıfırdan yeniden hesaplayacaktır.

Hesaplamada, robotun sadece statik ivme kuvvetleri değil, aynı zamanda dinamik ivme kuvvetleri de dikkate alınıyor mu?

Hayır, dinamik ivme kuvvetleri, belirli bir işleme bağlı oldukları için otomatik temel analizde dikkate alınmaz.

Schmalz aleti, tutucu bazlı manipülasyon kabiliyetini öncelikle güvenlik faktörü 2 (SF = 2) olan statik hesaplamalar kullanarak hesaplar. Aşırı yüksek ivmelerin söz konusu olduğu uygulamalar için, düzen daha sonra Schmalz uzmanları tarafından yürütülen hedef odaklı özel bir analiz yoluyla dinamik olarak yapılabilir.

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

Erişmeye çalıştığınız URL doğru dil veya ülke bağlamında değil.

Hesabınızla ilişkili mağaza kanalı, istenen URL'nin kanalıyla eşleşmiyor. Fiyatları görüntülemek veya sipariş vermek için lütfen kullanıcıya özel kanalınıza geçin.

0 ürünler sepete başarıyla eklendi

Alışveriş sepetine git

Schmalz Select - Vakum Teknolojisi için Tercih Edilen Ürün Yelpazesi

Hepsi mevcut. Hepsi hazır. Hepsi temiz.

Select portföyü ile, hemen ve tüm dünyada mevcut olan ve optimum şekilde birleştirilebilen kanıtlanmış standart ürünlere güvenebilirsiniz. Artık uzun teslimat süreleri ve ürün seçerken belirsizlik yok. Tam olarak ihtiyacınız olan bileşenleri bulun - hızlı, karmaşık olmayan ve dünya çapında mevcut.