Schmalz

Servizio di ingegneria digitale

La selezione, il design e la progettazione di soluzioni di presa è spesso un processo lungo e complesso che impegna risorse preziose. Aumentate il rendimento del vostro processo di progettazione fino all'80% con il Digital Engineering Service di Schmalz.

Design digitale di soluzioni di presa personalizzate

Con il nostro servizio di ingegneria digitale, potete lavorare in modo più rapido e affidabile rispetto a qualsiasi analisi manuale e rimanere efficienti dal punto di vista dei costi, poiché la soluzione di presa progettata si concentra sulle funzioni essenziali richieste.

Progettate le vostre soluzioni di presa su misura per la movimentazione di lamiere in modo digitale e automatico, come non era possibile fare con i metodi tradizionali a causa dell'enorme volume di dati e del tempo richiesto.

Il risultato: Riceverete un design digitale della vostra soluzione di presa che si adatta in modo ottimale all'automazione dei vostri diversi processi di manipolazione..

Avvia il servizio di progettazione digitale

I vostri vantaggi in sintesi

Più veloce

1 giorno invece di 1 settimana di tempo di progettazione

Riducete i tempi di progettazione con la progettazione digitale automatizzata invece dell'analisi manuale. Progettate le vostre soluzioni di presa in tempi record.

Più affidabile

Precisione digitale anziché stime manuali

Approfittate di un design che tiene conto di geometrie, migliaia di punti di presa, centri di gravità e forze di presa.

Rendimento più efficiente

Soluzioni su misura senza eccessiva ingegnerizzazione

Fate progettare soluzioni di presa efficienti dal punto di vista dei costi e adattate in modo ottimale ai vostri pezzi e alle vostre esigenze grazie all'allineamento e alla personalizzazione ideali.

Il vostro risultato

Design automatizzato per manipolazione automatizzata

Senza alcuna modifica della pinza di presa e con costi di configurazione significativamente ridotti, il risultato del design digitale offre una soluzione specifica e modulabile per la movimentazione di un'ampia gamma di componenti.

Il Digital Engineering Service di Schmalz stabilisce nuovi standard per i processi di ingegneria automatizzati - più veloci, più affidabili e più efficienti che mai. Ciò consente alle aziende di accelerare significativamente i processi e di formare attivamente il futuro con soluzioni di presa efficienti, sostenibili e intelligenti.
∼ Dr. Johannes Schmalz, azionista delegato

Come funziona il Servizio di Ingegneria Digitale

Analisi esemplare dei clienti

Maggiore rendimento grazie al design digitale

Manipolazione automatizzata di 30 pezzi diversi in un'applicazione di taglio laser 2D? Questa era l'esigenza di uno dei nostri clienti.

Abbiamo accettato questa sfida e abbiamo permesso la movimentazione di lamiere con una sola pinza di presa, per ridurre al minimo i tempi di equipaggiamento. Il nostro servizio di ingegneria digitale ha eseguito oltre 3 milioni di processi di presa per sviluppare una soluzione di presa ottimale.

I vantaggi del design digitale in sintesi:

  • 4 giorni di tempo in meno per la progettazione

  • 2560 € di risparmio sui costi

Questi valori si basano sui valori medi delle analisi dei clienti precedenti e mostrano il potenziale della nostra soluzione digitale per i vostri processi.

Ora diventate anche voi più efficienti

Domande frequenti

Qual è il processo dettagliato per la progettazione digitale di una soluzione di presa?

Il processo di design digitale delle pinze di presa Schmalz si articola in quattro fasi automatizzate:

  • Caricamento dei dati: si carica il modello CAD del pezzo da lavorare sul portale.

  • Parametrizzazione: si definiscono i vincoli di base (ad es. tipo di robot, spazio di installazione).

  • Generazione automatica: l’algoritmo determina la configurazione ottimale della pinza di presa e posiziona i componenti.

  • Download dei risultati: si ricevono i dati di costruzione definitivi e la documentazione relativa al proprio progetto.

Quali dati CAD sono necessari? È possibile caricare anche assiemi?

No, non è possibile elaborare assiemi. Il servizio di progettazione digitale di Schmalz richiede solo file 3D completi dei singoli pezzi come file dei pezzi da lavorare.

Esigenze dei dati CAD:

  • Formati dei file: STEP, Parasolid (.x_t), .sldprt, .prt, .catpart, .ipt, .par, DXF.

  • Misura del file: massimo 500 MB per ogni caricamento.

  • Quantità consigliata: caricare più file di pezzi (idealmente: 200–500 file). Ciò consente all'utensile di determinare automaticamente una pinza di presa in grado di offrire la massima copertura possibile per i componenti effettivi.

Quanto sono sicuri e riservati i dati CAD che carico?

I vostri dati CAD sono pienamente protetti presso Schmalz e rimangono di vostra proprietà. I dati vengono trattati con la massima riservatezza e non saranno divulgati a terzi. Vengono utilizzati esclusivamente per la progettazione personalizzata della vostra pinza di presa e per l’ottimizzazione interna degli strumenti di calcolo di Schmalz, in conformità con la Sezione 7 dei Termini e condizioni di Schmalz.

Per quali componenti, materiali e settori è indicata la progettazione digitale?

La soluzione di progettazione digitale di Schmalz è pensata esclusivamente per la movimentazione automatizzata di componenti piatti in fogli di lamiera 2D.

  • Settori di riferimento: lavorazione della lamiera, industria automobilistica e ingegneria meccanica.

  • Non supportati: geometrie tridimensionali (3D) e altri materiali (ad es. legno, plastica o cartone).

Quanto è affidabile il risultato generato automaticamente?

Il risultato del design è un'analisi statica preliminare destinata a fornire indicazioni tecniche; non si tratta di un sistema di presa pronto per l'uso immediato. Poiché non vengono prese in considerazione le specifiche condizioni del processo e dinamiche (ad es. i tipi esatti dei robot, i tempi ciclo o le interfacce), la configurazione della pinza di presa determinata funge da solida base digitale per la successiva progettazione dettagliata in collaborazione con gli esperti di Schmalz.

Quali documenti e dati relativi al progetto riceverò alla fine?

Grazie alla progettazione digitale delle pinze di presa Schmalz, riceverete un pacchetto di dati tecnici per la progettazione preliminare. Esso comprende:

  • Rapporto di analisi della presa (valutazione tecnica)

  • Video di presa visiva (simulazione di movimentazione)

  • Modello CAD 3D della configurazione della pinza di presa (disposizione dei moduli di presa)

Posso adattare il progetto se in seguito il pezzo da lavorare dovesse cambiare?

No, un progetto già completato non può essere modificato a posteriori. Se la geometria del pezzo da lavorare cambia, è sufficiente avviare una nuova analisi utilizzando il modello CAD 3D aggiornato. Schmalz ricalcolerà quindi la configurazione della pinza di presa partendo da zero.

Il calcolo tiene conto non solo delle forze di accelerazione statiche del robot, ma anche di quelle dinamiche?

No, le forze di accelerazione dinamiche non vengono prese in considerazione nell’analisi di base automatizzata, poiché dipendono dal processo specifico.

Lo strumento Schmalz calcola la manipolabilità basata sulla pinza di presa utilizzando principalmente calcoli statici con un fattore di sicurezza pari a 2 (SF = 2). Per applicazioni che comportano accelerazioni estremamente elevate, il layout può essere successivamente verificato in modo dinamico tramite un’analisi speciale mirata condotta dagli esperti di Schmalz.

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

L'URL a cui si sta cercando di accedere non è nella lingua o nel contesto nazionale corretto.

Il canale del negozio associato al vostro account non corrisponde al canale dell'URL richiesto. Per visualizzare i prezzi o effettuare un ordine, passare al canale specifico dell'utente.

0 prodotti aggiunti con successo al carrello

Vai al carrello

Schmalz Select - Gamma di prodotti preferiti per la tecnologia del vuoto

Tutto disponibile. Tutto pronto. Tutto chiaro.

Con il portafoglio Select, potete contare su prodotti standard collaudati, immediatamente e globalmente disponibili e combinabili in modo ottimale. Niente più tempi di consegna lunghi e incertezze nella scelta dei prodotti. Trovate esattamente i componenti di cui avete bisogno, in modo rapido, semplice e disponibile in tutto il mondo.