Schmalz

PalPharma Massage

Varil ve Konteyner Hazırlama Sistemleri

PalPharma Massage sistemleri ile benzersiz bir taşıma konforu yaşayın. Ergonomik verimlilik için tasarlanan bu sistemler, malzeme taşıma işlemleri sırasında çalışanların yorgunluğunu azaltır ve verimliliği artırır;  ayrıca daha kolay ürün akışı sağlamak için tamburun içerisindeki ürünleri hazırlar, masaj yapar ve topaklarını giderir.

Fiyat teklifi isteyin

Temel Özellikler

Uygulamalar

Endüstriler Arasında Çok Yönlü Kullanım: PalPharma Massage, tozların ve granüllerin varillerde depolandığı ve taşındığı endüstriler için uygundur:

  • İlaçlar: Hassas aktif bileşenlerin homojen akışını emin olmak.
  • Kimyasal Üretim: Daha kolay taşıma ve işlem için topaklanmış malzemeleri etkili bir şekilde parçalar.
  • Gıda İşlem: Tuz ve şeker gibi bileşenlerin serbest akışını sağlayarak duruş sürelerini önler.
  • İnce Malzemeler ve Kozmetik: Nihai ürün bütünlüğü için çok önemli olan tutarlı doku ve kaliteyi korur.

PalPharma Massage Sistemi ile Verimli Malzeme Şartlandırma

PalPharma Massage, depolama ve taşıma sırasında sertleşmiş veya çökmüş varillerdeki toz veya granül ürünlerin işlem beslenmesine veya devrilmesine yardımcı olmak için geliştirilmiştir.

Bu tamamen esnek sistem, her boyuttaki varil ile plastik, fiber ve metal malzemeleri işleyebilmektedir. Variller döner bir tabla üzerinde yer alır ve her döngüden sonra dönerek kapsamlı bir işleme sürecinden geçer. Ayarlanabilir bir durdurma mekanizması, belirli malzeme gereksinimlerine uyacak şekilde silindirin nüfuz derinliğinin hassas bir şekilde kontrol edilmesini sağlar.

İster basit bir mobil çözüm olarak kullanın, ister PLC kontrollü, anahtar teslimi ve tam donanımlı bir varil boşaltma sistemine entegre edin, PalPharma Massage operasyonel ihtiyaçlarınıza uyum sağlar.

Sertleşmiş ve Çökmüş Malzemeler için İleri Ürün Şartlandırma Sistemi

PalPharma Massage sistemi, varillerde depolanan toz veya granül halindeki ürünlerin işlenmesini ve beslenmesini desteklemek üzere tasarlanmıştır; bu sayede depolama ve nakliye sırasında sertleşebilecek veya çökebilecek malzemelerin parçalanmasına yardımcı olur. İlaç, kimya, gıda ve ince malzeme endüstrileri için ideal olan PalPharma Massage, üretim hattınızın sorunsuz bir şekilde çalışmasını sağlamak üzere güçlü ve esnek hazırlama çözümleri sunar.h

Sistemler Genel Bakış

PalPharma Massage, plastik, fiber ve metal dahil olmak üzere çeşitli boyut, malzeme ve tipteki tamburları barındıracak şekilde tasarlanmış, son derece uyarlanabilir bir sistemdir. Tamburları döner bir tabla üzerine yerleştirerek, her döngüden sonra hassas dönüşe izin vererek, tamburun tüm alanlarının işlenmesini sağlayarak tutarlı ve etkili koşullandırma sağlar. Bu, malzemenin topaklanmasını önler ve doğru ve verimli sonraki işlemler için gerekli olan ürün homojenliğinin sağlanmasına yardımcı olur.

Avantajlar

Esnek, Çoklu Ayarlanabilir Dizayn

Sistemin çok yönlü ayarlanabilir pistonu ve durdurucusu, operatörlerin tambura ideal penetrasyon derinliğini ayarlamasına olanak tanıyarak her malzemenin kendine özgü işleme ihtiyaçlarını karşılar. Bu esneklik, tamburun yapısal bütünlüğünden ödün vermeden veya ürün kalitesini tehlikeye atmadan malzemelerin eşit şekilde işlenmesini sağlar. Çok yönlü ayarlanabilir piston sistemi, çok çeşitli boyutlardaki tamburlar için uygun olup, farklı operasyonel gereksinimler için tek bir çözüm sunar.

Tutarlı İşleme için Döner Tabla

Tamburu döner bir masanın üzerine yerleştirerek, PalPharma Massage 360 derecelik bir işlem sağlar; böylece her döngüde tambur içindeki tüm ürün kapsamlı bir şekilde işlenir. Döndürme seçenekleri, ellerin kullanılmasına gerek kalmayan bir süreç için otomatikleştirilmiştir; bu da manuel müdahaleyi en aza indirir ve tutarlı bir malzeme akışını garanti eder.

Ölçeklenebilir Entegrasyon Seçenekleri

İşletmenizin ihtiyaçları ister çok istasyonlu kullanım için bir mobil ünite, ister tamamen bağımsız bir varil boşaltma sistemi olsun, PalPharma Massage iş akışınıza sorunsuz bir şekilde uyum sağlayacak şekilde yapılandırılabilir. Mevcut PLC kontrolü sayesinde otomatik üretim ortamlarına kolayca entegre olur ve sistem performansını ve ürün verimini optimize eden gerçek zamanlı kontrol ve ayarlama olanakları sunar.

Sistem Özelleştirme ve Opsiyonel Özellikler

  • Ayarlanabilir Backstop: Hasarı önlemek ve şartlandırmayı optimize etmek için koçun penetrasyon derinliğini özel malzeme ihtiyaçlarına göre ayarlayın.
  • Mobil ve Sabit Birimler: Daha fazla esneklik için mobil bir seçenek veya daha büyük, sürekli operasyonlar için entegre deşarj kabiliyetlerine sahip sabit bir sistem seçin.
  • PLC kontrollü Otomasyon: PLC kontrollü sistem karmaşık, otomatik iş akışlarına uyarlanabilir ve özel koşullandırma işlemleri için hassas ayarlamalar sunar.

İletişim

Herhangi bir sorunuz varsa, lütfen bizimle iletişime geçmekten çekinmeyin.
Schmalz Limited

Unit 20 Broombank Park
Chesterfield
Derbyshire
S41 9RT
Büyük Britanya

+44 1246 452054
schmalz@schmalz.co.uk
İletişim Formu

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

Erişmeye çalıştığınız URL doğru dil veya ülke bağlamında değil.

Hesabınızla ilişkili mağaza kanalı, istenen URL'nin kanalıyla eşleşmiyor. Fiyatları görüntülemek veya sipariş vermek için lütfen kullanıcıya özel kanalınıza geçin.

0 ürünler sepete başarıyla eklendi

Alışveriş sepetine git