Schmalz

ESD (descarga electrostática)

La descarga electrostática (ESD) se refiere a la ecualización repentina de carga entre objetos con diferentes potenciales eléctricos.

En los sectores profesionales de la electrónica, las piezas no sólo están expuestas a cargas mecánicas y térmicas durante los procesos de fabricación y manipulación, sino también al riesgo de cargas electrostáticas. Esto puede dar lugar a tensiones de varios miles de voltios. Éstas pueden descargarse de forma incontrolada y poner en peligro componentes y piezas.

Causas de las descargas electrostáticas

La carga electrostática se produce por fricción, contacto y procesos de enrutamiento. Materiales como plásticos, textiles o metales almacenan cargas eléctricas que se descargan repentinamente al tocarlos o acercarse a ellos. Este proceso es especialmente crítico en los sectores profesionales de la electrónica, ya que incluso las tensiones más pequeñas pueden destruir componentes sensibles.

Las consecuencias suelen ser daños irreversibles en componentes eléctricos, electrónicos y optoelectrónicos. Los circuitos impresos (PCB) equipados con componentes como transistores de efecto de campo semiconductores de óxido metálico (MOSFET) o transistores bipolares de puerta aislada (IGBT) son especialmente susceptibles. Los chips IC (circuitos integrados) y los sustratos utilizados en la industria de los semiconductores y la fabricación de productos electrónicos también corren peligro. La rápida ecualización de los potenciales provoca altas tensiones eléctricas, que pueden provocar fallos irreparables en las placas de circuitos ensambladas y en sus sensibles componentes individuales.

Fundamentos de la protección ESD

Conductividad eléctrica de los materiales

Para proteger eficazmente los componentes electrónicos de los daños causados por las descargas electrostáticas, por ejemplo durante su manipulación, la conductividad eléctrica de los materiales utilizados desempeña un papel central. Como estos materiales están en contacto directo con la pieza, deben garantizar que las cargas electrostáticas puedan descargarse de forma controlada y libre de daños.

La conductividad eléctrica describe la capacidad de un material para descargar cargas de forma segura a través de su resistencia específica. Dependiendo del valor de la resistencia, esto ocurre muy rápidamente -como en el caso de los materiales conductores- o de forma retardada y controlada, como es típico de los materiales disipadores. El factor decisivo aquí es siempre la resistencia específica, que determina a qué velocidad y de qué manera se descargan las cargas de forma segura.

Rangos de resistencia en la protección ESD

Dependiendo de la clase de material, existen diferentes rangos de resistencia específica:

  • Los plásticos conductores suelen estar entre103 y105 Ω y permiten que las cargas se descarguen muy rápidamente.
  • Los materiales disipativos están en el rango de106 a109 Ω y garantizan una descarga controlada y sin daños. Los materiales NBR-ESD y HT1-ESD utilizados por Schmalz se encuentran precisamente en este rango y garantizan así una disipación segura de la tensión en la pieza.
  • Los materiales antiestáticos muestran valores significativamente más altos entre1010 y1012 Ω y actúan principalmente contra la acumulación de carga sin disipar fuertemente la carga por sí mismos.

Método de ensayo de la conductividad

La medición "punto a tierra" es un medio particular para verificar la capacidad de descarga teniendo en cuenta la resistencia específica. A partir de esta medición, es posible identificar el intervalo en el que se encuentra la resistencia de todo el sistema. Con la ayuda de medidores de resistencia especiales, se puede establecer la resistencia de descarga entre un punto de medición (1) y un punto de conexión a tierra del sistema (potencial de tierra) (2).

Webinar: El material de ventosa adecuado para componentes electrónicos sensibles

Del reto a la solución práctica:

En este seminario web grabado aprenderá por qué las ventosas estándar alcanzan rápidamente sus límites en la manipulación de componentes electrónicos sensibles y, sobre todo, cómo superar estos retos.

Con la ayuda de nuestra práctica lista de comprobación para seleccionar los materiales y ventosas correctos, obtendrá una orientación concreta para su aplicación específica.

VEA EL SEMINARIO WEB AHORA - 100 % GRATUITO Y TOTALMENTE FLEXIBLE

  • Disponible sin límite de tiempo: véalo cuando le venga bien
  • Vaya directamente a las secciones que más le interesen
  • Todo el contenido disponible permanentemente
Vea el seminario web ahora

Símbolo de protección ESD

Los materiales adecuados suelen ir marcados con el símbolo de protección ESD para una mejor orientación. Este símbolo indica que un producto es apto para la protección ESD y protege de forma fiable otros componentes de las descargas electrostáticas.

Superficie electrostática protegida (EPA)

Para garantizar que la protección ESD no sólo se garantiza a nivel de materiales y en los procedimientos de ensayo, sino que también se aplica de forma coherente en el entorno práctico de trabajo, se necesitan zonas claramente definidas con medidas coordinadas.

Una zona de protección ESD, o "EPA" por sus siglas en inglés (Electrostatic Protected Area), es una superficie de trabajo especial en la que todos los materiales, herramientas y equipos de trabajo están diseñados para ser disipadores de electricidad. Esto incluye suelos disipadores, sistemas de toma de tierra, ropa y envases que cumplan las normas ESD. El objetivo es evitar y descargar de forma controlada las cargas electrostáticas para proteger de forma fiable componentes sensibles como circuitos impresos, semiconductores o componentes optoelectrónicos.

Protección ESD en la industria y la producción

La protección ESD es esencial en la industria electrónica. Las placas de circuito impreso sensibles que contienen componentes como MOSFET e IGBT son muy vulnerables a las descargas electrostáticas y requieren una protección fiable en todos los procedimientos de handling.

Preguntas frecuentes

¿Cómo funciona la protección ESD?

La protección ESD funciona impidiendo las cargas electrostáticas o descargándolas de forma controlada mediante materiales y sistemas de puesta a tierra adecuados. La conductividad eléctrica de los materiales utilizados desempeña un papel central en la protección eficaz de los componentes electrónicos frente a los daños causados por las ESD.

¿Por qué es importante la protección ESD?

La protección ESD es importante porque tensiones de sólo unos cientos de voltios pueden bastar para dañar componentes electrónicos. Sin medidas ESD, existe el riesgo de paradas de producción, problemas de calidad y elevados costes por reclamaciones. Los componentes se protegen de forma fiable con materiales y zonas de protección que cumplen las normas ESD.

¿Cuándo necesita protección ESD?

La protección ESD es necesaria siempre que se procesen, transporten o almacenen componentes electrónicos sensibles como semiconductores, circuitos impresos o sensores. Evita los daños causados por descargas incontroladas, especialmente en la fabricación de productos electrónicos, laboratorios y procesos de producción automatizados.

¿Qué significa "apto para ESD"?

La capacidad ESD se refiere a materiales o productos que pueden descargar cargas electrostáticas de forma controlada y sin daños. Esto protege de forma fiable los componentes electrónicos sensibles frente a posibles daños.

¿Qué es el envase ESD?

El envase ESD protege los componentes electrónicos de las descargas electrostáticas durante su transporte y alojamiento. Se compone de materiales conductores o disipadores que descargan las cargas de forma controlada y, al mismo tiempo, protegen los componentes sensibles de los campos eléctricos externos.

¿Cómo se prueba el material ESD?

El material ESD se prueba utilizando mediciones punto a tierra. Esto implica medir la resistencia eléctrica entre un punto definido de la superficie y el suelo. De este modo se determina si las cargas se descargan de forma segura y adecuada de acuerdo con las normas.

¿Cuáles son las principales normas de protección ESD?

La norma central es IEC/DIN EN 61340-5-1, que especifica las exigencias para materiales, lugares de trabajo y procesos en superficies de protección electrostática (EPA). También existen normas suplementarias que especifican exigencias adicionales para procedimientos de ensayo y aplicaciones específicas.

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

La URL a la que intenta acceder no está en el idioma o contexto de país correctos.

El canal de la tienda asociado a su cuenta no coincide con el canal de la URL solicitada. Para ver los precios o realizar un pedido, por favor, cambie a su canal específico de usuario.

0 productos añadidos correctamente a la cesta de la compra

Ir a la cesta