Schmalz

Manipulation manuelle • Métal / Tôle • Plaques de tôle • Palonniers à ventouses VacuMaster Basic

Palonnier à ventouse VacuMaster Basic pour la manipulation horizontale de tôle ondulée

Dans le cadre de la préparation des commandes des clients, il est souvent nécessaire de prélever des tôles individuelles de différentes palettes et de les déplacer pour l'ordre correspondant. Ce travail devait souvent être effectué par plusieurs collaborateurs, les tôles ayant des dimensions de 1 500 x 3 000 mm (longueur x largeur) et pesant jusqu'à 230 kg. Il convenait de trouver une solution économique permettant de soulager les collaborateurs et de ménager les pièces en partie fragiles.

Le palonnier à ventouse VacuMaster VacuMaster Basic permet le levage de pièces très diverses grâce à sa large gamme de plaques à ventouses. L'aide au levage est capable de soulever facilement des tôles de toute nature, tôles ondulées comprises, et de les déposer en vue de la préparation des commandes. Dans cette situation, le palonnier VacuMaster Basic est équipé de six plaques à ventouses pouvant être adaptées individuellement à la longueur de la pièce et empêchant toute éraflure au niveau des tôles grâce à des matières de très grande qualité. Le palonnier est commandé par une seule personne, ce qui permet des économies considérables au niveau du personnel. La potence pivotante sur colonne SK de Schmalz offre une grande flexibilité grâce à sa longueur de flèche de 5 000 mm et complète ainsi parfaitement cette installation.

Afficher plus
Demande de produit

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

L'URL à laquelle vous essayez d'accéder n'est pas dans la bonne langue ou le bon contexte national.

Le canal du magasin associé à votre compte ne correspond pas au canal de l'URL demandée. Pour consulter les prix ou passer une commande, veuillez passer au canal qui vous est propre.

Produit ajouté avec succès au panier

Aller au panier