Schmalz

Manipolazione manuale • Metallo / Lamiera • Fogli di lamiera • Dispositivi di sollevamento a vuoto VacuMaster Basic

Dispositivo di sollevamento a vuoto VacuMaster Basic per la movimentazione di lamiere scanalate

Per il picking del cliente, spesso si devono prelevare dai pallet lamiere singole che devono essere dislocate per l'ordine corrispondente. Questo lavoro spesso richiede numerosi collaboratori poiché le lamiere di dimensioni 1500 x 3000 mm (lunghezza x larghezza) spesso pesano fino a 230 kg. Per sgravare i dipendenti e tutelare il materiale in parte delicato, è stato necessario trovare una soluzione economica.

Con la sua vasta gamma di ventose, il dispositivo di sollevamento a vuoto VacuMaster Basic consente il sollevamento dei pezzi più diversi. Con l'ausilio di sollevamento si possono sollevare e depositare senza fatica per il commissionamento lamiere di tutti i tipi, anche scanalate. Il sollevatore VacuMaster Basic è provvisto in questo caso di sei piastre di aspirazione che si possono adattare individualmente alla lunghezza del pezzo e, grazie all'impiego di materiali pregiati, impedisce che le lamiere si graffino. Il sollevatore può essere comandato da una sola persona, consentendo così notevoli risparmi nei costi del personale. Completa l'impianto la gru girevole a colonna SK di Schmalz che con la sua lunghezza braccio di 5.000 mm garantisce la massima flessibilità.

Mostra di più
Inchiesta sul prodotto

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

L'URL a cui si sta cercando di accedere non è nella lingua o nel contesto nazionale corretto.

Il canale del negozio associato al vostro account non corrisponde al canale dell'URL richiesto. Per visualizzare i prezzi o effettuare un ordine, passare al canale specifico dell'utente.

0 prodotti aggiunti con successo al carrello

Vai al carrello