Schmalz

Manuaalinen käsittely • Metallilevy • Pelti • VacuMaster Basic nostolaite

VacuMaster Basic -tyhjiönostolaite tukee asiakkaan tilauksen mukaista tarkastuslevyn poimimista.

Asiakkaan käyttöönottoa varten yksittäiset levyt on usein irrotettava kuormalavoilta, ja ne on koottava uudelleen kyseistä tilausta varten. Tämä työ vaati usein useita työntekijöitä, sillä 1 500 x 3 000 mm (pituus x leveys) kokoiset levyt painoivat jopa 230 kg. Oli löydettävä kustannustehokas ratkaisu, joka helpottaisi työntekijöiden työtä ja suojaisi joskus arkaluonteista materiaalia.

VacuMaster Basic -tyhjiönostolaite, jossa on laaja valikoima imulevyjä, mahdollistaa monenlaisten työkappaleiden nostamisen. Tämä tarkoittaa, että kaikentyyppiset levyt, myös aaltopahvilevyt, voidaan nostaa vaivattomasti ja sijoittaa käyttöönotettavaksi. Tällöin tyhjiönostin on varustettu kuudella imulevyllä, jotka voidaan säätää erikseen työkappaleen pituuden mukaan ja jotka laadukkaiden materiaalien käytön ansiosta estävät levyjen naarmuuntumisen. Nostolaitetta käyttää vain yksi henkilö, mikä säästää huomattavasti henkilöstöä. Schmalzin pylväsnosturi SK tarjoaa 5 000 mm:n pituisen puominsa ansiosta suurta joustavuutta ja täydentää käsittelyjärjestelmää.

Näytä lisää
Tuotekysely

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

URL-osoite, jota yrität käyttää, ei ole oikeassa kieli- tai maakontekstissa.

Tiliin liittyvä myymälän kanava ei vastaa pyydetyn URL-osoitteen kanavaa. Jos haluat tarkastella hintoja tai tehdä tilauksen, vaihda käyttäjäkohtaiseen kanavaan.

0 tuotteet lisätty onnistuneesti ostoskoriin

Mene ostoskoriin